This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280039: 从280025移植到280039上,代码执行时间差异大

Part Number: TMS320F280039
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025

280039的主频设置和280025一样是100M,InitFlash()的配置也是一样的,但跑FALSH中中断子程序执行时间280025是30us,到280039上有40us,这个差别太大了吧,哪里能解决这个问题的?

  • 1.再确认程序实际用的主频是否一致,有些初始化时内部不会使用芯片的足额主频的

    2.确认优化等级是否一致

    3.确认被测程序中是否有执行语句和芯片类型绑定的语句

    4.确认CCS配置中的和计算加速有关的配置是否一致

    5.我们曾测试过28335 28377S,定义 步数=代码执行时间/主频;发现377s仍比335执行的步数少,即28377本身即比28335快。。不过你这个应该0039比0025“”“先进”一些啊,奇怪

  • 1、主频是100M,是一致的。

    2、优化等级一样,调整优化等级后执行时间变化很小。

    3、没有。

    4、这个不知道哪些配置有关,但配置这块和280025一样的,工程是复制过来的。

    5、0039和0025是不同的系列,肯定有差异,但差别太大了,难道一定要用120M主频,然后40us时间减少20%到32us???然后就和0025的时间一致了?

  • 您好

    针对您提到的TMS320F280039与TMS320F280025代码执行时间差异的问题,这里有几个可能的解决方案和建议:

    1. ‌优化中断子程序的代码‌:

      • 尽管您已经确认主频设置和Flash配置相同,但中断子程序的具体实现仍然可能是导致执行时间差异的主要原因。请仔细检查中断子程序的代码,寻找可以优化的部分,如减少不必要的计算和IO操作。
    2. ‌考虑存储器的访问模式‌:

      • 存储器的访问模式也会影响代码的执行效率。您可以尝试优化存储器的访问模式,例如使用更快的存储器或调整存储器的访问顺序,以减少执行时间。
    3. ‌检查编译器设置‌:

      • 不同的编译器设置可能会导致生成的代码效率不同。请检查您的编译器设置,确保它们为优化性能而配置。
    4. ‌考虑硬件差异‌:

      • 尽管TMS320F280039和TMS320F280025在功能上相似,但它们之间可能存在微小的硬件差异,这些差异可能会影响代码的执行效率。请查阅相关的硬件手册,了解两个芯片之间的具体差异。
    5. ‌使用性能分析工具‌:

      • 使用性能分析工具可以帮助您识别代码中的性能瓶颈。这些工具可以提供有关代码执行时间、CPU使用率等关键信息,从而帮助您找到优化代码的方向。
    6. ‌考虑软件算法的优化‌:

      • 如果可能的话,尝试优化您使用的软件算法。例如,使用更高效的算法或数据结构来减少计算量或提高处理速度

    https://www.ti.com.cn/compare-products/zh-cn/?id=5014&type=GPT&partList=TMS320F280025,TMS320F280039&columnList=3318,887,62,1227,1219,945,3164,2192,2130,1228,3268,568,1130,3316,2954,2955,-4

    这是两个IC的差异比较,请您对照上述建议进行更改。

  • 为什么这个论坛里新发一个帖子老是要我修改个人资料,我个人资料都已经填好了,哎,无语,什么提示都没有,就是发不了Innocent