从HSPCLK变成ADCCLK过程要进行ADCTRL1[7](CPS)配置,但是官方例程都没有去专门配置这一位,是在哪里有默认的定义吗
您好
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sprui07/sprui07.pdf
第491页有详细说明。
您好,491页中的公式是来计算ADCCLK,但是式中的ADCTRL1[7] (CPS)不是也可以取0或者1,我没有在例程中找到对它的值的默认定义,主程序中也没有去专门定义,是在哪个文件夹里我没找到吗
您可以查一下它的库文件的时钟和ADC应该有相关配置。
您好,我找了官方提供的 InitSysCtrl()、InitAdc()、ADC.H,它们都没涉及到ADCTRL1的CPS的定义,是还有别的文件吗,还是这是硬件设计有默认定义
如果没有定义您可以参考这个文件中关于您需要的寄存器的说明。
好的,我再在文档里找一找,谢谢了