This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28335: 28335芯片-程序无法烧写,报TLCK错误

Part Number: TMS320F28335


  • 芯片型号:TMS320F28335ZJZA (BGA-176)
  • 烧录器型号:XDS100PLUS DSP V2(如下图所示)问题现象:
  • 同一批次板卡烧写程序会出现个别芯片烧写不进去程序的现象,如50PCS中出现2~3PCS。具体报错内容如下文字所示:

    Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe/C28xx

    Error connecting to the target: (Error -1015 @ 0x0) Device is not responding to the request. Device may be locked, or the debug probe connection may be unreliable. Unlock the device if possible (e.g. use wait in reset mode, and power-cycle the board). If error persists, confirm configuration and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 9.8.0.00235)

  • 问题内部排查

    ①供电采取3.3V电压供电,示波器查看3.3V电源上下电平缓未出现电压瞬间尖峰电压。

    ②对烧录芯片所需用到的5个信号(TDO、TCK、TMS、TDI、TRST)引脚进行了排查,引脚对GND阻抗未发现异常,引脚对GND导通电压未发现异常。

            具体报错内容和状况可查看我编写的Word文档链接,谢谢!   链接在这里:https://w.afbcs.cn/k2zQtz

  • 有无大佬解答下哟

  • 论坛无人,难哦~~~

  • 您好


    进一步排查与解决方案

    ‌确认设备解锁状态‌:

    确保在烧录前设备处于解锁状态。可以尝试使用“wait in reset mode”和电源循环(即断电后重新上电)来解锁设备。
    检查是否有软件或硬件设置导致设备进入保护状态。

    ‌检查JTAG连接‌:

    尽管信号引脚初步检查无异常,但建议进一步检查JTAG接口的物理连接是否稳固,包括连接器、线缆和接口针脚是否有损坏或松动。
    使用酒精清洁JTAG接口针脚,去除可能的氧化物或污垢。

    ‌调整JTAG设置‌:

    根据错误提示,尝试降低TCLK(测试时钟)的频率。在较低的时钟频率下,通信可能更加稳定。
    检查并确认所有的JTAG配置是否正确,包括任何必要的跳线或拨码开关设置。

    ‌软件和固件更新‌:

    确保使用的烧录软件和固件是最新版本,以兼容当前的硬件和调试探针。
    更新XDS100PLUS DSP V2的驱动程序和固件到最新版本。

    ‌硬件替换测试‌:

    尝试替换疑似故障的芯片到另一块已知工作正常的板卡上进行测试,以确定问题是否由芯片本身引起。
    同样,也可以尝试使用另一个调试探针或烧录器对问题板卡进行测试,以排除烧录工具的问题。