This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28335: 无法在CCS Theia新建project

Part Number: TMS320F28335

无法在CCS Theia新建project,如图。请问怎么解决?

  • 您好,您没看我发的图么?就是按照官方给出的相关指导书4.5中所写,“”在Project Wizard中,在Select Boar or Device 下指定电路板或设备“可是指定F28335后列表没有可用的例程。请问怎么解决?

  • 您好

    您看了我给您分享的链接中有说明可以通过相关的例程下载后导入。里面有说明如果没有检索到可以先从相关的例程下载后导入。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__APS.mwfhujFwXSzDZjoNjw__C2000WARE__1kRFgrO__LATEST

    这是相关SDK中的例程。

  • 您好,链接中4.4为导入项目,4.5是新建项目。也就是说有的C2000器件不支持新建项目功能(因为”CREATE“按键是无效的),您所写”里面有说明如果没有检索到可以先从相关的例程下载后导入。“这一点在4.5节并没有看到。希望说明写得更明显一些,直接说明”有的C2000器件不支持新建项目功能“谢谢!

  • 您好

    不再支持从头开始创建新的 CCS Theia 项目。强烈建议从现有的 SDK 示例开始。通常会有一个非常小的示例,可作为希望从头开始的用户的模板。

    1. 转到菜单文件 → 创建新项目...或打开入门视图,然后选择入门视图的开始开发部分下的在Code Composer Studio 中创建新项目选项。这将在资源浏览器中打开项目向导
    2. Project Wizard中,在Select Board or Device下指定电路板或设备。指定电路板或设备后,将出现可用项目的列表。
    3. (可选)使用选择项目模板或示例下的过滤器类别字段来过滤可用项目列表。
    4. 选择要导入的项目。对于希望从“零开始”开始新项目的 MSPM0 用户来说,空的示例项目是理想的起点。
    5. (可选)使用项目列表下方的编译器内核字段指定要使用的编译器类型和内核。
    6. “创建”将示例项目导入 CCS Theia Explorer

    注释:

    大多数 SDK 都提供了某种类型示例,可作为新项目的基本模板。 

    综上您可以先从SDK下载,如果您想用空项目,您可以下载再导入。不是不可以有空项目只是方式是导入不是新建。如果SDK没有这个IC的空项目,您可以下载示例按需裁剪。

  • 您说的明白了。不过,dev.ti.com/.../node

    而且项目里没有”.syscfg“这个可视化的配置文件。是因为CCS Theia不支持TMS320F28335器件的可视化配置么?谢谢!

  • 您好

    如果没有相关例程,您可以参考指导书中有说明可以下载CCS软件,可以在您的电脑上直接建空项目后将SDK的库导入。

  • 您好,用CCS IDE新建空项目,项目中也没有”.syscfg“这个可视化的配置文件。是因为CCS 和CCS Theia都不支持TMS320F28335器件的可视化配置么?谢谢!

  • 您好

    根据ccs和TMS320F28335是支持相关配置的,但是官方没有公开相关文件,您可以在syscfg(https://www.ti.com.cn/tool/cn/SYSCONFIG?keyMatch=sysconfig&tisearch=universal_search)这个软件生成相关文件之后过根据分享的指导书进行导入到ccs。

  • 您好,请问有TMS320F28335 快速傅里叶变换的例程么?或者如何移植ti官方库的说明文档,谢谢!