进行User's Guide文档中
2.2F28002x LaunchPad演示程序
时出现问题:插入设备后电脑无响应,但LaunchPad上LED正常工作。设备管理器中没有出现新项目,更没有如文档所写Ports中的条目。
后面2.3节中4.里XDS110产品页面的超链接打开显示无权限访问,不知如何下载所述Virtual COM Port驱动程序
要先安装CCS,CCS带XDS110的驱动。
XDS110的手册如下。
https://www.ti.com/lit/ug/sprui94/sprui94.pdf
CCS可以先下载版本12的。
CCSTUDIO IDE、配置、编译器或调试器 | 德州仪器 TI.com.cn
还是一样
在提问前 已安装CCS版本20
现安装了版本12,插入设备后依旧无反应
XDS110固件链接可单独下载:
XDS Emulation Software (EMUPack) Download
换一根排线或者用其他PC试试
这个链接我也找到过,下载了其中的Support Utilities
运行了"\XDS110\drivers\DPInst64.exe"后会弹出
“无法完成设备驱动程序安装向导”“此设备驱动程序安装向导找不到为您计算机设计的任何驱动程序。请与供应商或管理员联系,以确定您的程序正确”的提示
您用的什么PC
设备型号为Legion Y9000X
系统版本为:
版本 Windows 11 家庭中文版版本号 23H2安装日期 2024/8/15操作系统版本 22631.4751
如果您的LED1是亮的,J101是连接的,用下方链接中的to reinstall the windows device drivers步骤试一下。
XDS110 Debug Probe
经过操作还是不行,显示XDS110 Class Data Port以及XDS110 Class Debug Probe驱动程序均有版本1.7.0.0;1.9.0.0;2.0.0.2
都尝试了一次,还是显示“目前,这个硬件设备没有连接到计算机。”板子连接到计算机上了,LED1是亮的
设备管理器中在经过“查看”-->“显示隐藏的设备”操作后:节点 Texas Instruments Debug Probes是有的,但是节点Ports(COM&LPT)中没有显示XDS110相关的条目
找到原因了,我拿错线了,有个线和官方提供的线长得一样混用了。先前使用的线micro端内少了个引脚。
感谢您的解答,新年快乐。