This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
想使用片外RAM进行傅里叶变换,即调用RFFT_32(),RFFT_32_mag()实现。可是输出数据都是+Inf和-Inf,这是为什么?
可以用指针对片外RAM正常进行读写。
您好,
否则、您是否能够正确访问(读取/写入)片外 RAM?
您是否满足 FFT 缓冲器的所有对齐要求?
使用片上 RAM 时、FFT 是否可以正常工作?
您好,
第三个图表显示输入 RFFTdata1 (对齐的)、而在片上 RAM 中、输出片外 RAM 中的 RFFTdata2 ->这不起作用。
第一个图显示输入 RFFTdata1 (对齐)、而在片外 RAM 中、输出 RFFTdata2也在片外 RAM 中->此配置是否有效?
此外、您可以尝试使用 RFFT_f32u 而不是 RFFT_F32。
此外、请告知我上述配置的任何构建警告?
您好,
我们似乎围绕着同一主题画了圈。
我的要求是客户通过分析数据变化的位置来进一步调试这一点。
我们有一种输出正确的情况-它们可以在每个阶段后捕获预期的数据。
然后、我们遇到输出不正确的情况-它们可以在每个 FFT 阶段后捕获数据并对照上述情况进行检查、以了解出现差异的地方。