This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题
给定指令都是带有正负的吧
是指电机旋转防线的改变吗?什么控制模式?速度模式,则通过给定速度的方向;力矩模式,通过Iq的给定值。
说错了,是换相,磁场定向控制(FOC)是正弦波控制吗?
是的,FOC是正弦波控制,具体可以其参考TI的FOC手册。
我能加一下你的QQ吗?方便联系
他是利用相电压来进行换相的吗?我在lab_07里面,当我速度设置为0是,电机还是会左右旋转,微转;Flag_Run_Identify为1时,电机启动时间大概需要几秒的时间,能不能把启动的时间减少,谢谢
Xidi,
不好意思,我们在公司QQ登录不了,你可以在这个论坛上提问,谢谢!
我不是很理解你说的换相什么意思,是跟方波控制那样换相吗?FOC算法要求利用编码器或软件观测器来获得磁场的角度,利用角度信号对反馈的电流电压进行坐标变换和分解,变成控制Iq和Id两个直流分量。启动时间的问题应该是你使能了启动时的Rs和offset辨识,可以禁止这两个功能试试。
好的,谢谢
请问一下SpeedRef_krpm=0时,为什么电机还是会微动
你好:
请问改变电机旋转方向,速度模式,给定速度的方向是哪个参数?motorware foc 例程中找了很久没找到。