This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
将CLB_OUT_EN寄存器的第14位置1,根据技术手册2886页的表26-3描述:CLB_OUT6的输出将覆盖ECAP_OUT,但是实测CLB_OUT6的输出并没有覆盖ECAP_OUT
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待
您是否使用 SysConfig 覆盖 ECAP 输出? 您是否在启用和禁用 CLB 输出覆盖的情况下进行了测试?
您好
我可以要求我们的设计团队确认此连接是否存在,但首先要求您执行几项测试。 1.是否可以在CLB_OUT6上禁用输出覆盖并观察GPIO上的输出? 您能否将ECAP配置为执行ECAP_OUT的某些功能,以确认没有其他设置(如GPIO MUX设置)不正确? 2.是否可以使用输出XBAR直接将CLB_OUT6输出路由到GPIO? 您可能必须选择OUT4或OUT5才能执行此操作,因为与输出Xbar的CLB输出连接有限。 这将确认CLB配置正确,并且您可以看到当您尝试使用CLB_OUT6覆盖ECAP_OUT时预期的输出是什么。
实际上,应该为CLB输出14启用输出覆盖,而不是CLB输出6:
您那边能确认一下么? 谢谢!
设计团队回应称,他们发现ECAP1_OUT实际上被CLB1的输出15覆盖,而不是输出14。我已经对此进行了测试,并确认了情况确实如此。
将更新TRM的下一版本,以准确反映这一点。
感谢