Part Number: TMS320F280049
这两个引脚即作为了串行通信口,将程序下载到板子中,又要检测信号,又连接了CAN系统,想问一下检测的时候是否会有影响,



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F280049
这两个引脚即作为了串行通信口,将程序下载到板子中,又要检测信号,又连接了CAN系统,想问一下检测的时候是否会有影响,



你好,可能问题没有描述特别清晰,是这样的,JTAG接口如截图所示,既是JTAG功能,同时又是CAN通信接口功能,那么我的问题如下:
1 当给MCU下载代码时,这个CAN接口芯片也是连接到了JTAG接口的,会干扰到正常的代码烧写功能吗?
2 当我需要进入调试模式,查看代码运行情况,然后我的代码恰巧用到了CAN数据通信功能,那么一方面JATG接口要返回MCU的运行状态,例如查看内部变量,查看MCU寄存器等等,另一方面,我的CAN通信功能也要通过CAN接口和外部进行数据通信,那JTAG和CAN这两个功能岂不是冲突了?如果冲突了,是不是就意味着我这个硬件连接方式就决定了无法进入调试模式,而只能进行代码烧写?
PS:该方案选用的是64PIN的280049
继续在这个帖子中回复您,请耐心等待。
(+) TMS320F280049: 引脚是否会冲突 - C2000︎ 微控制器论坛 - C2000 微控制器 - E2E
设计支持