Part Number: TMS320F280039C
专家您好!
想请教一下在HHC混合滞回LLC控制中的初级CLB逻辑是怎样的?就是把EPWM1A-AQ的脉冲复制到EPWM1B-AQ,我看了文档如下的图示,EPWM1A和EPWM1B的输出不是互补的吗?为什么两个同时是高电平或低电平,这里的CLB逻辑有点不明白,麻烦能讲解下,谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320F280039C
专家您好!
想请教一下在HHC混合滞回LLC控制中的初级CLB逻辑是怎样的?就是把EPWM1A-AQ的脉冲复制到EPWM1B-AQ,我看了文档如下的图示,EPWM1A和EPWM1B的输出不是互补的吗?为什么两个同时是高电平或低电平,这里的CLB逻辑有点不明白,麻烦能讲解下,谢谢!

我们在HHC LLC设计中使用CLB来控制初级高压侧和低压侧PWM。这样做的主要目的是确保高和低的脉冲宽度完全相同。在HHC LLC中,频率/脉冲宽度由补偿器和比较器控制,因此仅使用死区互补模式无法保证PWM1A和PWM1B的宽度相同(特别是因为死区可能会进一步扭曲这一点)。
CLB用于计数高压侧PWM的脉冲宽度(由EPWM模块控制)。一旦CLB计数器捕获到脉冲宽度,CLB模块就会将捕获脉冲宽度计数的高侧复制到低侧PWM输出上。这确保了相同的脉冲宽度。如果我们需要添加或调整死区,我们可以通过CLB模块计数器和EPWM死区模块来利用它
1,使用CLB后高侧和低侧的PWM现在的高电平的时间相同?
这是正确的,它们将具有相同的宽度。
2,输出还是互补模式对吧?
output 将是互补的,因为 low output 永远不会开始,直到 high side 的下降沿。
3.使用HHC模式后似乎没有了2P2Z的数字补偿了,只有电压环路的PID数字控制,请问下在HHC模式下,数字补偿和电路的相关参数无关了吗?只需要采集谐振电容的电压结合电压环补偿了然后进行HHC调节?
这是正确的,只有一个电压控制回路,因为具有 CLB 实现的 HHC 完全由具有 CLB + CMPSS 的硬件控制