This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280039C: HHC混合滞回LLC控制中的CLB逻辑

Part Number: TMS320F280039C


专家您好!

想请教一下在HHC混合滞回LLC控制中的初级CLB逻辑是怎样的?就是把EPWM1A-AQ的脉冲复制到EPWM1B-AQ,我看了文档如下的图示,EPWM1A和EPWM1B的输出不是互补的吗?为什么两个同时是高电平或低电平,这里的CLB逻辑有点不明白,麻烦能讲解下,谢谢!

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 专家您好!

    我们正在使用你们的TMS320F280034SPM系列做数字电源开发,现在在传统电压模式控制LLC和HHC控制LLC之间进行选择,所以想了解两者之间的差异以及设计的难易程度,如果可以的话希望能尽快回复,非常感谢!

  • 我们在HHC LLC设计中使用CLB来控制初级高压侧和低压侧PWM。这样做的主要目的是确保高和低的脉冲宽度完全相同。在HHC LLC中,频率/脉冲宽度由补偿器和比较器控制,因此仅使用死区互补模式无法保证PWM1A和PWM1B的宽度相同(特别是因为死区可能会进一步扭曲这一点)。
    CLB用于计数高压侧PWM的脉冲宽度(由EPWM模块控制)。一旦CLB计数器捕获到脉冲宽度,CLB模块就会将捕获脉冲宽度计数的高侧复制到低侧PWM输出上。这确保了相同的脉冲宽度。如果我们需要添加或调整死区,我们可以通过CLB模块计数器和EPWM死区模块来利用它

  • 您好!非常感谢您的回复!意思就是说使用CLB后高侧和低侧的PWM现在的高电平的时间相同?输出还是互补模式对吧?另外想请教下:使用HHC模式后似乎没有了2P2Z的数字补偿了,只有电压环路的PID数字控制,请问下在HHC模式下,数字补偿和电路的相关参数无关了吗?只需要采集谐振电容的电压结合电压环补偿了然后进行HHC调节?

  • 1,使用CLB后高侧和低侧的PWM现在的高电平的时间相同?

    这是正确的它们具有相同的宽度。

    2,输出还是互补模式对吧?

    output 将是互补因为 low output 永远不会开始直到 high side 下降沿

    3.使用HHC模式后似乎没有了2P2Z的数字补偿了,只有电压环路的PID数字控制,请问下在HHC模式下,数字补偿和电路的相关参数无关了吗?只需要采集谐振电容的电压结合电压环补偿了然后进行HHC调节?

    这是正确的只有一个电压控制回路因为具有 CLB 实现 HHC 完全具有 CLB + CMPSS硬件控制

  • 非常感谢!