在copy函数中调用库函数Flash_Program,数据无法写进flash。
资料说是要在RAM执行。使用了以下两种方式都不行。
1,#pragma CODE_SECTION(copy, "ramfuncs");
2,#pragma CODE_SECTION(Flash_Program, "ramfuncs");这种会警告Flash_Program没定义,但生成执行文件,看了应该是没到RAM执行的。
配置cmd文件,两种方式都不可以。
请问,这样Flash_Program都没在RAM执行吧?
这库函数该如何使用它在RAM执行?
库函数Flash_Program如何正确使用,才能写进flash。
谢谢。
您好
请您参考以下帖子有相关说明:
您好
我给您分享的帖子中提供了相关例程,您可以参考一下,以及后面的链接官方给出的指导说明,您可以看一下。这些部分都对于您的问题做了相关说明,您参考一下。
您好
TMS320F2803x PiccoloTM Flash API For creating custom programming solutions for the TMS320F2803x DSPs.
请您参考这个资料进行参考,关于如何写入参考之前给您分享的例程。
谢谢您的回复。问题比较紧急前几天已经解决了。
不过我也稍微提下交流问题:
1,很抱歉,我感觉在这里几次提问,体验感挺差。
2,没能向着问题解决方向来提供帮助,解决不了问题,提供资料很笼统。(如本次不是看资料能解决的)
3,提供的链接,时常打不开。
4,实时性会差一些,几天沟通一个问题,我们时常等不了,不过这问题不能怪这里,网络沟通就这样。