TMS320F28035: Flash_Program函数写入问题。

Part Number: TMS320F28035
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

在copy函数中调用库函数Flash_Program,数据无法写进flash。

资料说是要在RAM执行。使用了以下两种方式都不行。

1,#pragma CODE_SECTION(copy, "ramfuncs");

2,#pragma CODE_SECTION(Flash_Program, "ramfuncs");这种会警告Flash_Program没定义,但生成执行文件,看了应该是没到RAM执行的。

配置cmd文件,两种方式都不可以。

请问,这样Flash_Program都没在RAM执行吧?

这库函数该如何使用它在RAM执行?

库函数Flash_Program如何正确使用,才能写进flash。

谢谢。