Part Number: TMS320F280039C
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
F280039C 模块正常拷机时,模块异常关机,can通信丢失并且不再恢复通信的问题,GPIO23被置高,必须重新上电才可以。
watchdog是使能的,模块也没有进入NMI中断或非法中断,重新下电再上电后,模块恢复正常。
刚开始用的是内部晶振2,开始怀疑是晶振异常,后为了方便进一步定位故障,改为了外部无源晶振,故障仍然可以复现,此时3.3V是正常的
复现后,外部无源晶振无输出;故障出现后,保持辅源不断电,尝试连接模块,无法连接成功。