This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LAUNCHXL-F28379D: 关于官网c2000 C28x Academy中 Sysconfig入门例程跑不通的问题

Part Number: LAUNCHXL-F28379D
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

对应网址:
第 2 部分 - 使用 SysConfig

我按照这个教程的步骤去配置了LED GPIO和CPU计时器,并且将代码放入到main.c函数中,但是最终接入launchxl-f28379d到电脑烧录程序后板子并没有观察到LED灯闪烁的现象

而我使用这个教程工作人员写好的project进行烧录,板子可以正常闪烁LED灯,但是我对比了一下sysconfig基本没什么区别,也不太清楚是哪里出现了问题,所以想麻烦TI的工程师能不能帮忙解决一下,如果需要什么截图或者信息我会尽力提供

  • 您好,

           请问debug模式可以工作吗?

           如果可以,CCS工程配置FLASH_ACTIVE, 芯片设置FLASH boot模式.       

  • 我的代码和例程已经写好的代码debug模式都可以把程序烧进去,但是我自己按步骤来的代码在debug模式按了resume之后LED灯没有闪烁,处于常亮状态,已经写好的代码则可以正常闪烁。
    我想问一下CCS工程在哪里设置FLASH_ACTIVE,并且芯片如何设置FLASH boot模式呢?
    工程里面我不太清楚是不是这样子就是FLASH_ACTIVE了


  • 我刚刚试了先按build旁边的flash按钮后再按debug按钮,再按resume就可以看到LED闪烁了。之前的话我是先按的build按钮,active的是cpu1_ram,再按debug按钮再按resume,LED就不会闪烁,能帮忙解释一下为什么会这样子吗?这个flash和build有啥区别吗?

  • 你好,能回复一下我下面的疑问吗?

  • 您好,

         您现在使用的是CPU1_RAM模式,选择CPU1_FLASH后,重新编译一下工程,再给芯片烧录代码,再重新上电测试。

          LAUNCHXL-F28379D Overview User's Guide (Rev. C)  

         芯片启动模式Get / Flash模式,配置如下。

         

  • 好的好的,我能够成功运行了,给看到这个帖子的人一点解释吧(这个是我问ai得到的回答),就是build到RAM的时候可能只是生成了.out文件,并没有真正烧录到控制板里面,实际上要烧录进控制板的话还是要build到flash中,目前我先选中cpu_flash进行build生成文件,按旁边的flash按钮烧录,最后用debug就可以运行



  • 好的好的,我能够成功运行了,给看到这个帖子的人一点解释吧(这个是我问ai得到的回答),就是build到RAM的时候可能只是生成了.out文件,并没有真正烧录到控制板里面,实际上要烧录进控制板的话还是要build到flash中,目前我先选中cpu_flash进行build生成文件,按旁边的flash按钮烧录,最后用debug就可以运行