This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
C2000的28335中断向量表INT1中有ADC和SEQ1 SEQ2中断,请问ADC中断和这两个中断有什么区别,触发条件是什么呢,跟SEQ1 2有冲突吗
在 TI C2000 系列 的 TMS320F28335 微控制器中,以下是关于 ADC 中断和 SEQ1/SEQ2 中断之间的区别及其触发条件。
ADC 中断,这是一个专门用于 ADC模块的中断,它在 ADC 完成一次转换时被触发。
这个中断可以用于处理 ADC 数据,进行读取和相应数据处理。
SEQ1 和 SEQ2 是采样序列的中断,它们表示在ADC模块中配置的采样序列的完成。
当采用的 SEQ 完成其设定数量的采样并处理时,SEQ1 或 SEQ2 中断会被触发。
这两个序列可以配置为使用不同的输入通道。
SEQ1 和 SEQ2 的中断可能会在完成多个连续的 ADC 转换后发生。
ADC 中断用于单次 ADC 转换完成,SEQ1/SEQ2 中断用于整个序列完成。
ADC 完成转换触发 ADC 中断,SEQ 完成所有样本触发 SEQ1/SEQ2 中断。
它们通常不冲突,但要注意中断处理的设计。
更多详情,请看该芯片的TRM。