TMS320F280049C: Flash Driver 与主体应用程序分开,写入指定地址空间的实现方式和接口调用方法?

Part Number: TMS320F280049C

客户要求,Flash Driver和主体应用程序的Flash存储位置是分开的,独立的;通过boot可以单独更新flash driver或者主题应用程序。

ST的案例操作方式:

ST提供每个Flash Driver接口函数对应的16进制数据,可以这些文件写入指定的Flash存储位置;主体应用程序上电时,再将指定位置的16进制数据读取到RAM内,进行Flash Driver接口函数的调用。

TI的Flash Driver以Lib库的形式提过给用户,请问我应该怎样操作?