Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
客户要求,Flash Driver和主体应用程序的Flash存储位置是分开的,独立的;通过boot可以单独更新flash driver或者主题应用程序。
ST的案例操作方式:
ST提供每个Flash Driver接口函数对应的16进制数据,可以这些文件写入指定的Flash存储位置;主体应用程序上电时,再将指定位置的16进制数据读取到RAM内,进行Flash Driver接口函数的调用。
TI的Flash Driver以Lib库的形式提过给用户,请问我应该怎样操作?