This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280049C: CLA无法运行,卡死在CLASin函数查表过程

Part Number: TMS320F280049C

问题前述:已经成功配置CLA以及CLAmath库,并且在CLA中控制ADC采样并完成锁相环计算操作,运行结果准确。

问题详情:因为开发需求,需要给一个标志位FlagPLL来进行锁相环的复位操作,在写入复位操作代码后,CLA卡死在CLASin函数语句。复位代码示例如下:

if(FlagPLL == 1){
    a = 0;
    b = 0;
}

此时FlagPLL = 0,意味着if语句后面的代码块不会被执行,但是当注释掉中间两句赋值代码后,CLA中的锁相环程序能够正常运行,代码示例如下:

if(FlagPLL == 1){
//    a = 0;
//    b = 0;
}

有大神知道这种问题因为哪个地方配置不对导致的吗?

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好

    我不确定我是否理解 FlagPLL 的意义。 问题是否只是你试图调用 clasin () CLA 数学函数,而代码却被卡住了? 当调试器到达该行时、您是否可以尝试打开反汇编(View >> Disassembly)? 它看起来是不寻常的吗?

    如果您可以在任务中附加更多代码、以便获取更多上下文、可能会有所帮助。