Part Number: TMS320F280049C
问题前述:已经成功配置CLA以及CLAmath库,并且在CLA中控制ADC采样并完成锁相环计算操作,运行结果准确。
问题详情:因为开发需求,需要给一个标志位FlagPLL来进行锁相环的复位操作,在写入复位操作代码后,CLA卡死在CLASin函数语句。复位代码示例如下:
if(FlagPLL == 1){
a = 0;
b = 0;
}
此时FlagPLL = 0,意味着if语句后面的代码块不会被执行,但是当注释掉中间两句赋值代码后,CLA中的锁相环程序能够正常运行,代码示例如下:
if(FlagPLL == 1){
// a = 0;
// b = 0;
}
有大神知道这种问题因为哪个地方配置不对导致的吗?