This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用280034芯片通过CAN通讯实现在线升级功能,程序分为两个工程:Boot和App。
在boot工程的cmd文件中有如下定义:
BEGIN : origin = 0x00088000, length = 0x00000002
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
您好!
闪存引导模式下的默认闪存入口点为0x80000。 由于您已将引导项目的 codestart 段放置在0x88000上、它很可能在复位后永远不会分支到您的应用。 因此、它永远无法在独立启动中正确引导。 确保在配置独立闪存引导模式时、引导代码的 codestart 位于0x80000。 有关闪存入口点的更多详细信息、请参阅 TRM 的表4-31。