Part Number: TMS320F2800137
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800137, SYSCONFIG
配置PWM模块期望设计输出频率为15kHz的驱动波形,实际测试发现自己做的控制板输出是15.1kHz,而使用开发板LAUNCHXL-F2800137烧录一模一样的程序,频率是15.03kHz,如下图所示:


自己设计的控制板线路截图如下:

其中震荡器电容选用的是跟开发板LAUNCHXL-F2800137相同的12pF容值。晶振使用的是20MHz,晶振参数如下:

帮忙看下频率不准是哪里的问题,同时想了解下如果频率有偏差的话,DSP内部是否有寄存器可以修正这个偏差?