• TMS320F28027: 烧录解锁目标失败 密匙失败

    Part Number: TMS320F28027

    如题,300PCS芯片烧录时有6pcs显示解锁目标失败 密匙失败,请问如何解决?

  • TMS320F28027: COM口动作后Comp1Regs.COMPSTS.bit.COMPSTS不变,这是咋回事

    Part Number: TMS320F28027

    COM口动作后Comp1Regs.COMPSTS.bit.COMPSTS不变,这是咋回事,看手册是说模块时钟未使能该位就不会变,这个时钟指的哪个时钟?

    void InitComp1()
    {
    EALLOW;
    Comp1Regs.COMPCTL.bit.SYNCSEL = 1; //比较器的同步选择位,0异步传送,1同步传送
    Comp1Regs.COMPCTL.bit.QUALSEL = 3; //比较器输出的同步限定周期
    Comp1Regs.COMPCTL…

  • TMS320F28027: TMS320F28027 在進行XDS100V3 連線時 (尚未啟動 Start) 程式尚未開始執行 為什麼 GPIO16 電位會是High?

    Part Number: TMS320F28027

    如提 : TMS320F28027 在進行XDS100V3 連線時 (尚未啟動 Start) 程式尚未開始執行 為什麼 GPIO16 電位會是High?

    直到按下 Start 後,執行程式後,電位才會變成Low...這樣會造成電路控制的異常或是損壞的風險,謝謝。

  • TMS320F28027: 新手第一次仿真报错,一直解决不了。

    Part Number: TMS320F28027

    (Error -1135 @ 0x0) The debug probe reported an error. Confirm debug probe configuration and connections, reset the debug probe, and retry the operation.

    想知道这个报错是什么原因。这是老师给我的一块F28027,应该很老了,查来查去不知道什么原因,是线坏了还是驱动没装上呢?

  • TMS320F28027: 突然__DSP28x_usDelay不正常工作了

    Part Number: TMS320F28027

    使用28027,程序中用到DELAY_US(100);

    以前经常用的,很正常,今天却耍赖了

    经过跟踪,情况如下:

    3f6f53: FF69 SPM #0
    3f6f54: FF2004AE MOV ACC, #1198 ; ---------------寄存器 AL 0x04AE (Hex) Accumulator Low
    3f6f56: 76408080 LCR $../comm/f2802x_asmfuncs.asm:92:110$  ;  跳转位…

  • TMS320F28379D: 编译程序时出现错误#10234-D,F2837xD_SysCtrl.c文件内的RamfuncsRunStart、RamfuncsLoadStart、RamfuncsLoadSize未定义

    Part Number: TMS320F28379D

    编译时出现如下错误 undefined first referenced symbol in file --------- ---------------- _RamfuncsLoadSize ./F2837xD_SysCtrl.obj _RamfuncsLoadStart ./F2837xD_SysCtrl.obj _RamfuncsRunStart ./F2837xD_SysCtrl.obj error #10234-D: unresolved…

  • TMS320F28027: 求XDS100V2上的FT2232HQ固件!

    Part Number: TMS320F28027

    我的一个C2000 LaunchPad仿真器损坏,经查,FT2232HQ损坏,

    因为这个仿真器有隔离,且有串口,非常心疼。想寻找它的固件,把此仿真器修修。

    非常感谢!

  • TMS320F28035: C28xx: Error connecting to the target: (Error -717 @ 0x0) Required dynamic library jscserdesv3 could not be located. The library isn't on the search path. (Emulation package 9.13.0.00201)

    Part Number: TMS320F28035

    我在使用仿真器XDS100V3烧录程序时出现了如图所示错误,我尝试过在系统环境变量及CCS检索路径下添加jscserdesv3文件所在路径,也尝试过9.1、12.1及12.5几个不同版本的CCS,在调试时依然报如图所示错误。而在其他设备上进行程序烧录时没有问题,这是否是我硬件的问题,应该如何解决?希望能得到帮助。

  • TMS320F28027: 程序运行问题

    Part Number: TMS320F28027
    Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

     我编写了一个spi发送函数,工程debug之后不会进入while循环,一直在其他地方运行,不知道是什么问题。

  • TMS320F28027: 请求28027用于2kW全桥硬开关或者移相全桥的相关设计方案

    Part Number: TMS320F28027
    Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

    Hi,all

        最近再设计2kw~3.3kW的AC/DC可编程直流电源,准备用硬开关全桥或移相全桥拓扑,请问有没有相关的硬件和软件参考资料推荐下,谢谢

  • TMS320F28027: TIDM-BIDIR-400-12 和TIDU-248 DSP源码申请

    Part Number: TMS320F28027
    Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BIDIR-400-12, CONTROLSUITE, C2000WARE

    TIDM-BIDIR-400-12 和TIDU-248需求源码和设计资料,需要评估。

  • TMS320F28027: 转速偏差

    Part Number: TMS320F28027
    Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

    你好,

    E:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_lab11a

    借用此例程,根据硬件更改电流,电压倍数后,发现转速有固定偏差,这是为啥?指令转速是实际转速的1.067倍…

  • TMS320F28027: 电机参数

    Part Number: TMS320F28027
    Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, , DRV8305

    例子  C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_lab02b

    你好,使用官方TMS320F28027+DRV8305开发板测试的电机参数,此为电机实际参数吗…

  • TMS320F28027: 24.0 Set to Vbus

    Part Number: TMS320F28027
    Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, BOOSTXL-DRV8305EVM

    你好,

    例子  C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_lab11a

    #define USER_IQ_FULL_SC…

  • TMS320F28027: TMS320F28027

    Part Number: TMS320F28027

    你好,

          

    这个电压 、电流adc 采样倍数,怎末和实际 的不一致, 这个24 是固定的吗?  44.3 是板子采样设置的最大值吗?是根据需求设置的吗?

  • TMS320F28027: TMS320F28027

    Part Number: TMS320F28027
    Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

    你好,使用这7个引脚想对TMS20F28027  进行烧录,xds100V3不行吗?那是使用那款烧录器可以进行仿真与烧录,

    我将配置E:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\…

  • TMS320F28027: 降速 速度

    Part Number: TMS320F28027
    Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

    你好,E:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs \proj_lab11a

    此电机 运行后,下降速度在哪设置,只看到加速度,

  • TMS320F28027: TMS320F28027

    Part Number: TMS320F28027
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, C2000WARE

    你好,问下 我通过串口UniFlash 8.4.0  加密,密钥数据手册说固定在A盘,但我A盘也用来存储数据了,擦除A 盘后,加密会消失吗?怎末用代码加密,有例程吗?

  • TMS320F28027: TMS320F28027 缺相运行

    Part Number: TMS320F28027

    你好,TI的例程有在电机启动后缺一相 后还能运行的例程吗?或者思路吗?

  • TMS320F28027: TMS320F28027

    Part Number: TMS320F28027

    你好,TMS320F28027 有函数可以可以直接控制一路上桥开启pwm ,并设置占空比?其他路关闭

  • TMS320F28027: TMS320F28027 擦除问题,

    Part Number: TMS320F28027
    Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, C2000WARE

     ,                             

    你好,E:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_lab11a   加入flash 函数后,发现只能写,擦除A区就会进入报错中断…

  • TMS320F28027: 用开发板和例程SCI只能发送,无法接收串口助手的输入

    Part Number: TMS320F28027
    Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

    1.用28027开发板直接用SCI例程以下语句的主函数烧写,开发环境CCS6.0,仅能实现启动后串口助手显示MCU发送的一段文字,自己输入后无法显示出来。

    #include "DSP28x_Project.h"     // Device Headerfile and Examples Include File

    // Prototype statements…

  • TMS320F28027: TMS320F28027 pwm输出

    Part Number: TMS320F28027

       你好,这两句是设置50%占空比语句吗 ? 我想用此代码来做mos  好坏判断,想改为30%, 可以直接改成_IQ(-0.2)  吗?

     ,还有这三路pwm 是上下互补吗?假设A上pwm开启,A下pwm  关闭,那它选谁的pwm 下桥?

  • TMS320F28027: TMS320F28027

    Part Number: TMS320F28027
    Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

    你好,E:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs \proj_lab11a

    此电机 开始时的对齐电流在哪设置的呀?   是这变量吗?还是user.h 其他变量

    2,由开环切闭环…

  • TMS320F28027: TMS320F28027 flash

    Part Number: TMS320F28027
    Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

    你好,我移植TMS320F28027    flash擦除,但仿真时发现进入了 pie_illegalisr  中断了,会不断复位,看门狗已关闭,  且按照Example_Flash2802x_API 案例改的,擦除的扇区,也是没有程序的,这是什么原因,

1 2 3 4 5 »