This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS570LS3137原理图请教!

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

各位好:

  TMS570LS3137,在开发板调试程序之后,画了一版原理图。。

 发现程序 就是下载不进去,连不上CPU。外围供电没问题,引脚也都供电了! JTAG 连接也没问题!

 有两个管脚  什么都没连接,不知道是不是这两个管脚的关系

  管脚:nPORRST    

              nRST

谢谢!

  • 您好,nPORRST和nRST一定要进行上拉处理的,否则芯片很可能处于复位状态,这样是无法下载程序的,谢谢!

  • Hi zhao whong!

    3137我也正在设计中,但3年前我用20216做过设计,有点经验:

       nPORRST叫冷复位,即上电复位。通常接由 外置看门狗的复位输出、电压监测输出、手动复位 各信号复合组成;

       nRST叫热复位,一般用10K,1u组成;

       还要注意nTRST,我就上过它的当。

       FYI !

  • Hi  anlu lee

    nPORRST  nRST   nTRST  这个三个线是不明确定义!

     3137 标配的电源监控芯片 TPS65381供电是12V 而且需要跟CPU 通信。

    目前这版只想外部供电5V,不用电源监控

    请问这三个 管脚需要怎么接。。

     能有联系方式吗  交流一下 

  • nTRST 是JTAG 引脚啊,就是接上拉,下拉同时接??是不

  • Hi Whong,

    您好!关于您提到的nPORRST  nRST   nTRST 可以这样理解:

    nPORRST: Power-on reset, 也叫冷复位(cold reset),一般连接电源轨部分的reset脚。在MCU电压域外时复位MCU。

    nRST: 系统复位,warm reset, 一般接个上拉电阻下拉滤波电容就可以了。当然也可以根据需求与外部电路配合来复位系统,比如接一个外部看门狗。

    nTRST: JTAG  复位。一般就是接JTAG的复位脚,主要用来仿真调试时用。

    谢谢!

  • 谢谢!

    nPORRST这个引脚如果不接电源管理芯片的引脚,接一个上拉 就可以吗??


  • Hi whong!

       3137是安全SIL3的CPU,你做的应该是安全产品。3137的最佳搭配是TPS65381,如果不用,退而求其次,也应该用TPS70445之类的,他们是有电压监测的输出信号PG1和PG2,用它去接nPORRST也行。但是还缺上电复位。你可以用TRS3705,它是集上电复位、看门狗、电压监测于一体的芯片。将它们组合去接nPORRST就相当可靠、严密。

       nPORRST光接一个上拉,太简单粗暴了!

       FYI !

  • 还是TPS65381更合适哈,问答式看门狗,nErroer监控,过压欠压检测,过流过温保护,内嵌自检,跟TSM570配合过功能安全认证很合适。谢谢!

  • 谢谢!

     TPS65381 输入电压有5v的吗,我看标准的输入是12V 输入 

  • Hi Whong,

    您好!

    TPS65381的输入范围是4.5-36V,具体说明如下:

    Supply Rails

    • Input voltage range:
      • 5.8 V to 36 V (CAN, I/O, MCU Core, and Sensor-Supply Regulators Functional)
      • 4.5 V to 5.8 V (3.3-V I/O and MCU Core-Voltage Functional)
    • 6-V Asynchronous Switch-Mode Preregulator With Internal FET, 1.3-A Current-Limit, and Temperature Protection
    • 5-V (CAN) Supply Voltage, Linear Regulator With Internal FET, 350-mA Current-Limit, and Temperature Protection
    • 3.3-V or 5-V MCU I/O Voltage, Linear Regulator With Internal FET, 350-mA Current-Limit, and Temperature Protection
    • 0.8-V to 3.3-V Adjustable MCU Core Voltage, Linear Regulator Controller With External FET
    • Sensor Supply: Linear Tracking Regulator With Tracking Input, 100-mA Current-Limit, Temperature Protection, and Protection Against Short to Battery and Short to Ground
    • Charge Pump: Typ. 12 V Above Battery Voltage
    谢谢!