This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于监视器电路

请问前辈有没适合替代MAX6814XK的芯片 封装跟MAX6814XK一样:SC-70-5封装  MAX6814XK基本参数如下:

请前辈给予推荐 不胜感激:

类别

集成电路(IC)

家庭

PMIC - 监控器

系列 -
包装 ? 带卷(TR)?
类型 监视器电路
受监控电压数 1
输出 推挽式,图腾柱
复位 低有效
复位超时 最小为 1.12 s
电压 - 阈值 2.19V
工作温度 -40°C ~ 85°C
安装类型 表面贴装
封装/外壳 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353
供应商器件封装 SC-70-5