Other Parts Discussed in Thread: RM42L432
我们在调试RM42的开发板的时候发现一个问题。请大家帮忙看一下是否时候配置的问题。
编译: IAR7.1
调试:Jlink
MCU: rm42l432
在loopback模式下,首先利用一个GPIO管脚输出1,然后用MIBSPI输出数据的时候,发现SPI不能输出。
如果我们在GPIO输出和MIBSPI输出之间添加1个延时代码(比如说一个空跑的for循环),就会SPI输出。
这种现象在CCS中没有出现。
第二个问题,我们想输出SPI信号到片外,用示波器查看是否SPI正常输出,所以想关闭loopback模式,
但关闭IO口的loopback和SPI的loopback,还是没有看到SPI输出信号,请教是否还需要其他的设定?