This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MIBSPI配置 求助!!!!

Other Parts Discussed in Thread: RM42L432

我们在调试RM42的开发板的时候发现一个问题。请大家帮忙看一下是否时候配置的问题。

编译: IAR7.1

调试:Jlink

MCU: rm42l432

在loopback模式下,首先利用一个GPIO管脚输出1,然后用MIBSPI输出数据的时候,发现SPI不能输出。

如果我们在GPIO输出和MIBSPI输出之间添加1个延时代码(比如说一个空跑的for循环),就会SPI输出。

这种现象在CCS中没有出现。

第二个问题,我们想输出SPI信号到片外,用示波器查看是否SPI正常输出,所以想关闭loopback模式,

但关闭IO口的loopback和SPI的loopback,还是没有看到SPI输出信号,请教是否还需要其他的设定?

MIBSPITEST.zip
  • 请参考附件例程。

  • 多谢回复,您的例子我们看过了,是SPI的收发。

    我们现在想用MIBSPI的方式收发。

    因为我们需要读写的速度越快越好,SPI的上限应该是20MHz, 我们需要大于这个速度读写,通过研究手册,

    感觉MIBSPI的方式应该比SPI快一点,所以想利用MIBSPI。

    另外,想问一下,MIBSPI的上限是多少,SPI的上限是20MHz,对吗?

     

     

  • 他们的上限应该是一样的吧。