Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF06607, HALCOGEN
HI RENTON:
最近在用TMS470MF06607板子的时候遇到一个奇怪的问题,比如这样一段代码if(gioGetBit(gioPortA,5) == 1){.....}对一个IO口进行检测,此段代码在DEBUG下运行完全没有问题,但是在非DEBUG状态下,就是给板子重新上电之后,得到的检测结果为0,就不是1了,非常奇怪。请老师赐教。谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF06607, HALCOGEN
HI RENTON:
最近在用TMS470MF06607板子的时候遇到一个奇怪的问题,比如这样一段代码if(gioGetBit(gioPortA,5) == 1){.....}对一个IO口进行检测,此段代码在DEBUG下运行完全没有问题,但是在非DEBUG状态下,就是给板子重新上电之后,得到的检测结果为0,就不是1了,非常奇怪。请老师赐教。谢谢。
Hi Wei,
不用这么客气,咱们共同讨论学习嘛。
但从现象来看的话,比较难确定原因。
比如,比较的是全局变量,而全局变量又是在定义时给定的初值。
这种情况下,如果没有上电初始化全局变量初值,那么这个值是不确定的,很有可能是0(上电后有RAM清除操作。)
如果是这种情况,建议不在全局变量定义时赋值,而是在进入函数后进行变量赋值操作。
也有可能是按键抖动问题,可以尝试加入延时判断或者滤波。
PS: if(gioGetBit(gioPortA,5) == 1){.....} 的写法不建议使用哦,最好是用"左边比较"(left-hand comparison), 即if(1 == gioGetBit(gioPortA,5)){.....}
Hi ml0943,
你的意思是:
这段代码在调试时全速运行,可以闪灯,但是拔掉调试器,重新上电运行,板子不会闪灯。
是这个意思吗?
如果是的话,可以尝试做以下实验:
1. 在main函数的while(1)中做一个无条件的闪灯操作,然后下载到芯片中,非调试环境,看一下是否闪灯,
如果正常,那么说明main函数运行正常,问题应该出在你的判断条件上。
如果不正常,说明main函数没有正常运行,可能的问题是HALCoGen配置时,打开了安全相关功能,导致一些异常。(HALCoGen代码中默认的异常处理是死循环,也就是说main根本进不来...)
这样的话,请使用我另一个帖子中提供的sys_startup.c来代替工程原有的sys_startup.c。
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/hercules/f/70/p/21465/72655.aspx#72655
2. hetPORT1->DSET |= (1<<PIN_HET_28);的写法不推荐。
主要是因为这个"|="操作,这个操作被认为是有风险的操作(Read--> Modify--> Write)。
对于DSET寄存器和DCLR寄存器,只需要写hetPORT1->DSET = (1<<PIN_HET_28);即可。
详情请参考技术手册上的关于这个寄存器的说明。
你好,在while(1)中执行闪灯程序,在非调试模式下,闪灯正常。那就是判断条件的问题?
还有一个奇怪的现象是:单步调试中,GIOA[6]接收到高电平,开始闪灯。观察寄存器GIODINA的GIODIN6=1;但是在给GIOA[6]输入低电平后,在单步调试中按F10观察,程序一直在while(1)循环中,但是此时的寄存器GIODINA的GIODIN6=1,这就不明白是怎么回事了?
while(1)
{
uint32_t i=0;
for(i=0;i<10;i++)
{
LED8_ON();
wait(200000);
LED8_OFF();
}
uint32_t j=0;
for(j=0;j<20;j++)
{
LED28_ON();
wait(200000);
LED28_OFF();
}
}