This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
芯片端的问题吧,别的板子(芯片也是TI的,但不是0432)能烧程序,怎么可以判别是芯片被锁死?
如果是锁死了 你点击这个确认后会自动运行到aboat中。
你尝试一下。我估计不是芯片问题,应该是你的验证板出了问题
不太明白你说的,能说的再详细点吗?板子之前是好的,是烧完程序后,再烧程序就不行了。
恩 你把你的下载之后的运行界面截图发上来,我看看,如果是锁住了我告诉你怎么解锁。
在这个平台就可以了,这样也可以帮助大家解决问题,我用的是linux系统,没有QQ.有问题发到我邮箱:liyida1973@gmail.com.
换个0432能用吗?要先看看是不是那个芯片出了问题。
目前根据你的状态,芯片内应该已经烧录了程序了吧,只是没法再写入新的程序。
如果是这样,你先换个芯片验证一下这个想法,同时运行看看现在这个芯片里面有没有程序可运行,如果可以正常运行,那就是锁了。