Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
用HCG生成的代码,配置如下图所示
我DEBUG时,PIN3的PWM波形正常,
但在void hetLowLevelInterrupt(void)以及void hetHighLevelInterrupt(void)函数中均设置断点时,结果断点均没有触发。
同样的情况发生在设置Edge及Cap时,均无法进入HET高低中断。。。我设置的时钟中断均能正常进入。
请问还需设置哪里才能正常的进入HET的中断?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
用HCG生成的代码,配置如下图所示
我DEBUG时,PIN3的PWM波形正常,
但在void hetLowLevelInterrupt(void)以及void hetHighLevelInterrupt(void)函数中均设置断点时,结果断点均没有触发。
同样的情况发生在设置Edge及Cap时,均无法进入HET高低中断。。。我设置的时钟中断均能正常进入。
请问还需设置哪里才能正常的进入HET的中断?
Hi Forever,
有没有打开CPU的全局中断呢?
如果使用的是CCS的话,直接调用编译器的内嵌函数_enable_interrupts();就可以了。
Hi Forever,
噢,这样啊...
还是建议你升级到CCS V5.3,比CCS V4强大不少。
如果不习惯新的界面,那么可以考虑单独升级TI ARM Compiler, 目前最新应该是V5.0.3.
刚才确认了一下,抱歉,应该是HALCoGen生成的代码不完整所致。
请参考附件的例程。
原因是pwmEnableNotification();函数中只做了清Int Flag的动作,而没有真正去打开中断。
打开方法如下(仅针对HALCoGen生成的代码):
在pwmEnableNotification()函数中加入以下代码:
这段代码打开了Het指令中对应Duty和Period的中断使能位。
我加入了一个关掉中断的函数,在sys_main.c中,pwmDisableNotification();
附件例程是CCS V5.3基于TI ARM Compiler V5.0.3的,如果你无法直接打开,那么就把源文件导入你的工程中即可。
Hi Forever,
抱歉刚没注意你的描述。
这样的话,可能要仔细看一下设置了。
如果能够确认其他HALCoGen内部的设置(clock tree, oscillator, het clock等)都没有问题的话, 我们仔细看一下HET的代码吧。
PWM0的周期对应的更新指令是第42条指令,你可以打开het.c源文件来查看:
const hetINSTRUCTION_t hetPROGRAM[] 这个数组的内容。
找到第42条指令,如图:
这里的Data段,319872U就相当于比较寄存器的值。
我们需要把它右移7bit,得到真正的(周期值 - 1)。
319872U >>7U = 2499
周期是2499+1= 2500个LR clock.
根据你前面的描述,你的LR Clock设置为400ns。
即周期为1000us。
所以,请你看一下,是不是这个数字有问题?如果不是319872U或者比较接近的值,那么说明这个值错了。
我尝试用的是3000us做的周期
HCG生成的代码如下:
/* MOV64: PWM 0 -> Period Update
* - Instruction = 42
* - Next instruction = 3
* - Conditional next instruction = 41
* - Interrupt = 2
* - Pin = na
*/
{
/* Program */
0x00003102U,
/* Control */
(0x00029006U | 0x00000000U),
/* Data */
959872U,
/* Reserved */
0x00000000U
},
按你所说,959872U右移7位为7499,乘以400ns,也为3000us,与HCG设置一致。
DEBUG时,看MEMORY如图,也与设置一致。

但示波器观察针脚波形时,周期就是为12ms,4倍的关系。。。
Hi Forever,
看来还是系统时钟的配置问题了。
先到HALCoGen的[Clock Tree]选项卡来确认VCLK2的输出,这个时钟是HET的基本时钟源。
默认情况下是80MHz,请查看是否正确。
再到[Global Clock Module]选项卡里面查看VCLK2的预分频设置。
但是一般情况下,HALCoGen是支持内部参考的,也就是说,如果这里改动了,那么HET选项卡中也会相应的改变。
如果您的HALCoGen不能做到这一点,可能是版本过低,请更新。
如果这两处都没有错,那么我觉得就是生成的代码与配置不一致。
可以深入代码中去查看寄存器的设置是否正确,当然这样比较浪费时间。
比较方便的办法就是用HALCoGen重新配置一个全新的工程,看看问题是否还在。