Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
Hi,各位好!
从1114升级到3135,发现没有了特定引脚的ecap和PWM功能。 只能使用het的cap和PWM。
现在Het使用PWM功能已经调试成功。
由于没有在HALcoGen中找到Het使用Cap功能的例程,只能参考PWM Generation and Input Capture Using HALCoGen.pdf
按照上述图片信息,我配置完成。
问题1:中断向量表里我应该使能哪个? 目前使能的是HET low,没什么现象。
问题2:void capGetSignal(hetRAMBASE_t * hetRAM, uint32 cap, hetSIGNAL_t *signal); 这个函数使用后,无现象。
问题3:PWM Generation and Input Capture Using HALCoGen.pdf 文档中有很长一段汇编,开头注释是这样的
It can be copied to NHET Assembler for better
understanding of how the HALCoGen N2HET module works.
网上查到:
HET的功能比较强大,你可以把它理解一个带有自身RAM的协处理器,它可以独立编程。可以实现的功能非常的多。除了常规的PWM, CAP, EQEP,它还可以用来实现IIC,UART,SPI等总线功能等。这个主要取决于你对他的汇编指令的理解和掌握程度。
这段汇编代码,需要放我工程中才能实现cap的功能么?
祝各位工作顺利!
Yr.Zh