TI大神,新手 我想问下Hercules系列芯片中的ECC ESM SafeTI Diagnostic Library。这些是什么关系。对于开发人员来说这些有什么用?怎样用啊?好像没找到相关资料,特别是ECC这块。谢谢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI大神,新手 我想问下Hercules系列芯片中的ECC ESM SafeTI Diagnostic Library。这些是什么关系。对于开发人员来说这些有什么用?怎样用啊?好像没找到相关资料,特别是ECC这块。谢谢?
非常感谢,有几点我的理解麻烦看下是否正确:
1、假如项目中要使用,ECC 或者CCM这些功能,我们是不是不需要做什么,只是需要将ccs 的ECC选项勾上就行? 当两个CPU结果在CCM比较不一致,或者ECC校验1位或2位出错时。它就会跳到ESM模块的对应中断或者输出到ERROR引脚。
2、因为我只发现HALCOGEN有下面两个位置跟安全功能相关,而self test Enable里面的配置也只是生成在初始化时进行了一次自检的程序,
整个程序运行过程中的ECC校验,CCM CPU 结果比对不需要初始化、开启使能吗?