问题1 TI提供的LC4357的CMD文件,都是在FLASH中运行,调试阶段也把代码放FLASH里面了,我改了下CMD文件,调试仿真期间,可以在RAM跑了,但 有 个小问题,就是第一次进调试模式时,加载完代码,程序就自己运行了,且运行时错误的,然后我要手动点击停止,然后再重新加载一次就能正常的在RAM运行了,这个不知道是哪里的问题
问题2 程序脱机实际运行的时候,能否把代码加载到RAM里跑,我在想,这样肯定能提高代码的运行速度。如果可以的话,该怎么操作呢,而且能实现加载一部分代码到RAM的话就更好了,毕竟RAM空间比较小,只加载比较重要的一些功能代码或者算法啥的就可以了。