TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bootloader下载程序完毕后,跳转至应用程序时进入错误中断该如何解决?(应用程序经过仿真器下载后可以正常运行)

Part Number: Bootloader下载程序后会触发错误中断

以下是我bootloader程序中,对memory的分配。应用程序下载的起始地址为0x00010020。

以下是我应用程序的cmd文件中,对memory的分配

此时在使用can口将程序下载进flash后,调用((void (*)(void))g_ulTransferAddress)()后,程序进入prefetchEntry。

以下是我改动应用程序的cmd文件后,对memory的分配。

此时在使用can口将程序下载进flash后,调用((void (*)(void))g_ulTransferAddress)()后,程序进入undefEntry。

请问我该如何修改应用程序的cmd文件?

  • 为更加有效地解决您的问题,我需要询问更了解这款芯片的TI资深工程师,再为您解答,一旦得到回复会立即回复给您。

  • 请问你使用哪款处理器?

  • RM57L843的开发板

  • 请在 Application Linker 的 CMD 文件中更改分配给 VECTORS 和 FLASH_CODE 的内存:

    VECTORS  (x)  : origin=0x00010020  length=0x00000020

    FLASH_CODE (RX) :origin=0x00010040 length=0x30000-0x40

  • 我将Application的CMD文件按照您说的更改以后,运行到 ((void (*)(void))g_ulTransferAddress)()时,进入prefetchEntry中断,g_ulTransferAddress = 0x00010020。请问该问题是什么原因导致的?同时我将Application程序通过仿真器下载至0x10020后,又在0x00000000debug了bootloader程序,此时运行 ((void (*)(void))g_ulTransferAddress)()后,跳转至0x10020处的程序是可以正常运行的。请问一下我通过can传输下载至flash中的程序为何无法正常跳转?

  • 在Application的sys_startup.c中,由于SYSESR寄存器在bootloader中被清零,getResetSource()的返回值为0x0。 请向默认部分添加一些代码,如下所示:

    以下是我的application example中的代码(蓝色):

    rstSrc = getResetSource();
    switch(rstSrc)
    {
      case POWERON_RESET:

       ... ...

       ... ...

      default:
             /* USER CODE BEGIN (21) */

    if(rstSrc != POWERON_RESET)
    {
    _memInit_();
    }
    _coreEnableEventBusExport_();

    if ((esmREG->SR1[2]) != 0U)
    {
    esmGroup3Notification(esmREG,esmREG->SR1[2]);
    }
    systemInit();
    _coreEnableIrqVicOffset_();
    vimInit();
    esmInit();

             /* USER CODE END */

       break;

    }

  • 我按照您说的更改了application的cmd文件和sys_startup.c如图所示

    通过bootloader下载application程序后运行至((void (*)(void))g_ulTransferAddress)()后,程序又进入了undefEntry中断。

  • 代码执行不是跳转到 0x10020 处的 Application 吗?

    运行到 ((void (*)(void))g_ulTransferAddress)()时,进入prefetchEntry中断

    运行至((void (*)(void))g_ulTransferAddress)()后,程序又进入了undefEntry中断

    您得到了哪个异常:prefetch 还是 undef?

    您可以手动检查 0x10020 处的内容以确保其正确吗?

  • 请检查 Cortex-R CPU 的 Instruction Fault Status Register的值:

  • 按您的要求更改cmd文件和sys_startup.c后进入undefEntry中断。

    0x10020处内容与下发的hex文件内容一致。

  • 错误状态寄存器的值如图所示

  • 请问hex文件是选择binary类型吗

  • 如果您使用  TI bootloader example,请使用以下方法为应用程序生成二进制文件:

    Post-build steps

    "${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin" "${BuildArtifactFileName}" "${BuildArtifactFileBaseName}.bin" "${CG_TOOL_ROOT}/bin/armofd" "${CG_TOOL_ROOT}/bin/armhex" "${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin" 

    bootloader example不支持其他二进制格式或十六进制格式。