您好:
设计硬件电路这块有些问题:
1.原理图里面关于以太网部分有RMII跟MII的区别,那些标明RMII_。。。的引脚部分也是设计MII时必须的吗?还是说设计MII连接是就不需要RMII的了
2.TMS570ls3137HDK原理图上以太网部分有圈圈标明在某些引脚上面强烈建议加入上、下拉电阻,这个为什么在官方的设计中没有加入呢?在TMS570 Control Card里面以太网的接入都是按照RMII的方式设计的,但原理图上却标明在“产品中不要使用RMII的方式”呢?那为什么还要在原理图上面只采用RMII的方式呢
3.144引脚的以太网实现可以直接按照跟HDK中的设计来?还是按照原理图中建议的部分加入这些电阻之类的东西呢?
4.关于JTAG的问题,在HDK的原理图第21页中出现了XDS100_...Jtag,MCU_...Jtag,MIPI_...Jtag,FTDI_...Jtag接口,这些只是命名方式不同吗?这些命名接口之间的关系是什么样的呢,这块如果用144引脚的TMS570ls3137芯片,这个烧写的接口采用哪种方式设计好呢?如果设计成ARM20针的JTAG引脚,在CCS中应该如何使用JLink仿真器进行调试及下载呢?