This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何理解RM48处理器推荐工作电压与内嵌电压检测阀值的关系

数据手册里推荐的工作条件是:

vcc:1.14V~1.32V

同样还是数据手册里的信息:

VMON报警下限阀值:0.8V~1.0V(典型值0.9)

VMON报警上限阀值:1.4V~2.1V(典型值1.7)

应该如何理解推荐工作电压与VMON报警阀值电压之间的关系,显然两者定义的范围存在很大的空隙?

应该选择哪个电压范围作为系统的安全电压范围,不影响系统的安全功能?

  • 你好。

    1. 当MCU的VCC处于推荐工作电压与VMON之间的空隙时,MCU可能还可以正常工作,但并不能保证,同时处于空隙中的电压时,MCU不会报警。

    2. 为了保证MCU正常工作,请选择推荐电压。

    Regards,

    Jay

  • Hi Xuecheng,

        我又内部确认了一下,如果VCC的电压在1.0到1.14V之间,那么MCU的工作状态是不能被保证的。

        这时, VMON并不会产生内部的复位信号。

        所以,用户要使用外部的电源监控模块(PMIC)来确保MCU的工作电压不超出正常工作电压范围。

        我们推荐的专门用于IEC61508相关应用的PMIC是TPS65381.

        http://www.ti.com/product/tps65381-q1