数据手册里推荐的工作条件是:
vcc:1.14V~1.32V
同样还是数据手册里的信息:
VMON报警下限阀值:0.8V~1.0V(典型值0.9)
VMON报警上限阀值:1.4V~2.1V(典型值1.7)
应该如何理解推荐工作电压与VMON报警阀值电压之间的关系,显然两者定义的范围存在很大的空隙?
应该选择哪个电压范围作为系统的安全电压范围,不影响系统的安全功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据手册里推荐的工作条件是:
vcc:1.14V~1.32V
同样还是数据手册里的信息:
VMON报警下限阀值:0.8V~1.0V(典型值0.9)
VMON报警上限阀值:1.4V~2.1V(典型值1.7)
应该如何理解推荐工作电压与VMON报警阀值电压之间的关系,显然两者定义的范围存在很大的空隙?
应该选择哪个电压范围作为系统的安全电压范围,不影响系统的安全功能?
Hi Xuecheng,
我又内部确认了一下,如果VCC的电压在1.0到1.14V之间,那么MCU的工作状态是不能被保证的。
这时, VMON并不会产生内部的复位信号。
所以,用户要使用外部的电源监控模块(PMIC)来确保MCU的工作电压不超出正常工作电压范围。
我们推荐的专门用于IEC61508相关应用的PMIC是TPS65381.