你好,
我接触TMS570芯片后,发现它的很多外设与我之前接触的ARM CPU不同的地方,多了Multi-buffered模式,比如MibAD、MibSPI。
以SPI为例,标准SP的I操作方式比较熟悉,通过主机CLK信号控制SIMO、SOMI的数据传输,发送/接收通过SPIDAT0、SPIBUF;那么MibSPI模式有什么加强功能?操作方法有什么区别?
另,如果我想实现2个MCU(或CPU与FPGA等)之间的SPI通信,按固定的通信周期通信,通信数据约几十字节,标准SPI模式或MibSPI模式,如何选择?哪种更适合?
谢谢。