Hello Ken,
请问一下,我想要利用Expression去更改数值,如下
例如要把case2的值改为4,但在运行程序时都无法变更,只能先暂停程序,才能变更。请问这是什麽原因呢?
有没有办法做到我的需求,可以实时的更改数值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hello Ken,
请问一下,我想要利用Expression去更改数值,如下
例如要把case2的值改为4,但在运行程序时都无法变更,只能先暂停程序,才能变更。请问这是什麽原因呢?
有没有办法做到我的需求,可以实时的更改数值?
Hello Jay
针对你说的第一个方法(刷新所有窗口),在CCS里是不是利用 暂停->刷新->运行 三个动作去完成?
若是,我在观测数据的时候,程式是一直暂停又运行的情况,会不会影响到我的软件?
谢谢您
Fan
刷新窗口的时候CPU是暂停的,所以会对运行产生一定的影响。
如果对实时性要求不是很高的应用,应该问题不大。
如果实时性要求很高,建议用上位机通讯的方式来操作。
Hello Jay,
但是我使用你第一个方式,原本我一个i++的指令,一秒大概会计数几万次,但是使用刷新窗口时,变成一秒钟才计数一次。
程序被影响的很严重。还是谢谢您的指教。
Fan