Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
求教:在哪里找Hercules对应的安全控制代码,即用来自动排错的?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
首先Hercules芯片它内部集成了RAM自检的算法,相关的源程序基本都是配置相关的寄存器,选择算法,确认相应的检查区域。
你可以现在HALCOGEN上面新建一个工程,然后里面有一个关于safety的配置页面。里面有RAM检测的选项。你勾上以后,生成源代码。
相关的代码应该在sys_startup之类的文件里有。
后面那个safety TI diagnostic library是一个软件包,它里面其实就是把HALCOGEN里面产生的所有的关于安全特性的功能的代码单独拿出来了,方便用户调用和评估。
谢谢
我在HALCOGEN里面的SAFETY INIT勾选了比如说,Enable Flash ECC Check,那么请问我该怎么在ccs中使用它呢,我已经在sys_startup.c中找到了一些源代码,但是不知道如何使用。以及,使用了这些自检测程序之后,如果再通过DEMO注入错误,请问LaunchPad开发板会有什么反应(比如红灯亮起之类的)?在实际应用中,比如我把它用来控制一个小车,错误产生时,小车是不是会先停下,等到错误排除后自行启动?谢谢!(为什么我把程序注入进开发板之后,红灯一直亮着且程序无法运行...)