This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

安全控制程序,demo

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

求教:在哪里找Hercules对应的安全控制代码,即用来自动排错的?谢谢!

  • 你指的自动排错的代码是RAM的自检测还是Flash的ECC功能。

    关于这些功能的源代码,都可以通过使能HALCOGEN里面的相应配置,而产生相应的代码。

    谢谢

  • 您好!我是想要使用RAM的自检测,能否大致告知如何在HALCOGEN中进行相应配置,谢谢。以及,我下载了SafeTI Diagnostic Library-2.2.0-installer,请问这个是干什么用的,也可以进行RAM自检测吗?

  • 首先Hercules芯片它内部集成了RAM自检的算法,相关的源程序基本都是配置相关的寄存器,选择算法,确认相应的检查区域。

    你可以现在HALCOGEN上面新建一个工程,然后里面有一个关于safety的配置页面。里面有RAM检测的选项。你勾上以后,生成源代码。

    相关的代码应该在sys_startup之类的文件里有。

    后面那个safety TI diagnostic library是一个软件包,它里面其实就是把HALCOGEN里面产生的所有的关于安全特性的功能的代码单独拿出来了,方便用户调用和评估。

    谢谢

  • 我在HALCOGEN里面的SAFETY INIT勾选了比如说,Enable Flash ECC Check,那么请问我该怎么在ccs中使用它呢,我已经在sys_startup.c中找到了一些源代码,但是不知道如何使用。以及,使用了这些自检测程序之后,如果再通过DEMO注入错误,请问LaunchPad开发板会有什么反应(比如红灯亮起之类的)?在实际应用中,比如我把它用来控制一个小车,错误产生时,小车是不是会先停下,等到错误排除后自行启动?谢谢!(为什么我把程序注入进开发板之后,红灯一直亮着且程序无法运行...)

  • 有了解的吗 帮忙回答下啊

  • Hi Yilin,

    您好!

    ECC是570标配的一个硬件模块,您使能了它,它就工作了,不需要再去调用API来使用。sys_startup.c中有Halcogen中使能了的功能相关的初始化函数。具体出现错误想对应的安全策略是由客户来定的。570所能做的是检测到每个异常和错误,然后报错,客户需要在得到这些错误后进行自己应用相关的安全处理。谢谢!

  • Hi Whong,

    您好!

    已经回答了Yilin的问题,您有其他具体问题么?谢谢!

  • 您好,具体ECC出错了,现象是什么?我该通过什么API知道ECC出错了,只有这样我才能根据错误想出策略