我们正在用TMS570LS3137开发安全产品,基本的底层代码是使用HALCOGEN生成的,在sys_startup.c中开启并使用了PBIST\STC\ECC等功能。然后再在该代码上开发了驱动程序、应用程序。
在我们进行安全认证时(SIL3),认证方要求提供如下的分析说明:
1.需要调用哪些自检能够满足SIL3要求?
2.使用上述必须的自检项时,有哪些限制条件?(用来证明我现有的代码调用是符合限制条件的…
我们正在用TMS570LS3137开发安全产品,基本的底层代码是使用HALCOGEN生成的,在sys_startup.c中开启并使用了PBIST\STC\ECC等功能。然后再在该代码上开发了驱动程序、应用程序。
在我们进行安全认证时(SIL3),认证方要求提供如下的分析说明:
1.需要调用哪些自检能够满足SIL3要求?
2.使用上述必须的自检项时,有哪些限制条件?(用来证明我现有的代码调用是符合限制条件的…
TI各位好,我想问下,现在项目中要使用ADC的自检功能,该怎样使用。
我在HALCoGen设置了ADC1GROUP1和ADC2GROUP1两个中断,但是ADC2GROUP1这个中断总是只有执行一次,且adcGetData也无法读取到数值,请问我要如何在main.c和adc.c档进行设定,让我可以顺利执行ADC1GROUP1和ADC2GROUP1两个中断?
谢谢。
各位好,我现在是在用HET IDE对rm42l432的het进行开发。有个问题请教下:
根据我的理解HET IDE 生成的代码加入到RM42L432的程序中,当主程序调用Hetinit会复制HET的程序到RAM中并且开始运行。现在我使用CNT 和ECMP指令产生了一个PWM。但是现在我想在我的主控程序里随时可以开启、关闭、修改PWM频率。这个要怎样做?谢谢。
(电脑是window10系统)
麻烦问下RM42L432的ADC的采样率最高多少,手册上好像没找到
TI大神,各位好,请问每个RM42L432芯片有没有唯一的一个芯片ID,可以通过程序去读到它,然后使用。
请问RM42L432 SafeTI Diagnostic Library诊断库比较新的版本哪里可以找到?我在官网上下了一个2.4.0版的,用起来感觉有些问题啊。
各位大神:
请教一下,测试TMS570LS3137的crc自动模式,发现BUSY位一直为1, PSA sector signature寄存器没有值,PsaSig寄存器和CRC_Value寄存器的低8位不匹配,问题出在哪呢?
/* USER CODE BEGIN (2) */ #define FRAME_COUNT 0x1 #define ELEMENT_COUNT 0x1 #define D_SIZE 8 g_dmaCTRL…我想问下,RM42L432怎样产生一个微妙级的延时,除了用while(1),这个好像不准。
TI大神,新手 我想问下Hercules系列芯片中的ECC ESM SafeTI Diagnostic Library。这些是什么关系。对于开发人员来说这些有什么用?怎样用啊?好像没找到相关资料,特别是ECC这块。谢谢?