Part Number: MSP430FR50431
我使用代码库进行空气流速测量,通过USS UI观察时发现有这么一个现象:
由上图可以看到DTOF有时会有一个突然的跳变(被测气体由音速喷嘴控制,流速稳定)。
我在发生跳变的时间戳位置获取当时的DTOF、UPS、DNS数据,
为了便于进行对比,我同时获取了另外一个没有发生跳变时刻的数据,内容如下:
| 序号 | UPS/us | DNS/us | UPS-DTS | DTOF/ns | |
| 1 | 171.27 | 168.76 | 2.51 | 1505.66 | 异常 |
| 2 | 171.24 | 168.81 | 2.43 | 3441.78 | 正常 |
由数据推测是算法输出的DTOF结果出现了偏差。这是否表明有某种原因会导致
算法输出结果不可靠?
我想知道造成这个现象的原因以及怎么避免出现这个现象,因为这个会导致我的测量结果出现偏差。