当我多次调用USS_startLowPowerUltrasonicCapture函数时,程序会直接死机,调用周期为30ms
据我分析造成原因是由于软件看门狗复位,真正卡死的地方在这里
感谢您对TI产品的关注。我们正在核实您的问题,请等待我们的答复。
这个变量的值
准确来看是调用这个函数导致USS_runAlgorithms,当我屏蔽掉这个函数后,程序均能正常运行
我是替换了uss的所有库文件后,重新排查发现的此问题,当前死机的地方如下图
更新一下我最新的进展,根据我的重新测试,因为我重新更新了我都IAP程序方式见MSP430FR6047: IAP升级问题 - MSP 低功耗微控制器论坛 - MSP 低功耗微控制器 - E2E 设计支持,使用此方式我其他所有的中断和应用程序都正常,唯独存在上诉问题。当我取消IAP,即不使用RAM中断向量的地址,更改回0xff80-0xffff中执行时,上诉问题消失
您好 请问有进展了吗 我这边比较着急这个问题
您好
下面的帖子也提到了一个类似的问题,即卡在 commonWaitForconversion 函数中,请注意中断向量设置,并检查一些硬件问题。
CCS/MSP430FR5043:设备初始化期间挂起
这篇帖子并没有帮到我什么,我使能RAM中断向量时就会导致这个问题,但我明确对比了生成时存储的中断地址的数据与我拷贝到0x3b80-0x3bff这个区间是一致的
由于客户已经发现根本原因主要是 MSP430FR6047 中的中断向量重定向到 RAM,以下帖子对此进行了详细讨论,请参考该帖子以获得更深入的了解。
MSP430FR6047:MSP430FR6047:将中断向量重定向到 RAM(第二次)
我的xcl文件里是将这个区域避开了的,可还是会跑飞