This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI的老师你们好,我在用ccs编程,调试的程序是ti官网的cc3100 sdk里的tcp_socket工程里的函数,在该函数调试成功后,想让msp430f5529用spi接口控制cc3100传送adc转换器中的数据,但是在配置好spi的寄存器后,在USCI_A0中断时出现init56 redefined这一错误,但是我检查过好多次,在写上面的函数时并没有重新定义init56,这是什么原因呢??请老师们帮忙解答,非常感谢!
老师您好!我实在看不出问题出在哪里,您能给我下您的邮箱,我把程序发给您,您帮我看下好么?非常感谢!
老师,上面就是要执行的代码,不过这些代码是在tcp_socket工程的基础上写的,因为还要配置cc3100。如果这个不是很清楚的话,老师我可以给您把文件都发过去!方便的话给个联系方式吧!非常感谢!
MSP430F5528 有USCIA0和USCIB0两个模块,你现在配置SPI是使用USCIA0模块,和CC3100连接的是用什么模块?
确认一下你的硬件连接。
建议屏蔽一些初始化函数,定位一下你的具体问题到底在哪?
从你这简单程序来看,没有发现什么问题。
是的老师,我是用的ccs,在这个网站上没法上传附件,上传附件后,下方蓝色“发表”的按钮就消失了,没法上传,我尝试了谷歌浏览器和IE浏览器都不行。老师您方便的话,能留个邮箱吗?我把程序打包发给您!非常感谢。
我用的谷歌浏览器,上传文件后发表的按钮就消失了,没法上传,然后我改用IE浏览器,文件能上传了,但是帖子内容不能编辑,因此还是不能发表,我按F12按键,出来了一些html代码,还是不知道该怎么上传。所以说我想要下老师们的联系方式,把程序文件发给你们!帮我看下,非常感谢!