1 硬件方案:6972+按键+电池供电电压采样+SPI接口无线模块+小电机驱动+LED,一节锂电池供电。产品低功耗模式
2 程序烧录:主要采用TI的GANG430,编程器供电。
3 出现概率、数量:
第一批次,去年15张样板出现一例:运行1天后32K、8M停振、RST脚复位无效,需断电重新启动,更换CPU之后恢复正常。问题CPU换 到 裸 板上运行可反复重现;
第二次,最近30张样板:1)先有2张发生在配置阶段:烧程序之后电脑通过USB-TTL模块配置样机参数,先连接电缆,再上电池,无其他外设, 发现 不能配置,LED跑马灯运行10秒左右随机停在某个位置,RST复位后32K\8M晶体停振,后来只运行闪灯程序反复休眠和激活也会 停下来;2) 更换CPU之后再次发现一张同样现象。3)样机测试中不久发现1张直接32K 8M停振,断电重启5分钟内重现。
4 共性问题:1这些现场发生CPU只能断电重启。
5 问题求助:1 )这些现象是CPU是否已经发生损伤部分失效?
2)这些现象的原因:发生现象的直接原因是什么?哪个环节导致?
3)芯片有无特殊需要注意的地方?5418A,4152量产也没出现过这类问题。