This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

基于MSP430的触摸按键【TI FAE分享】

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149, MSP430F449, MSP430F249, MSP430F1611, MSP430F4270, MSP430F1121, MSP430FR2633

先大概介绍一下基于MSP430的触摸按键。有问题欢迎提出,后续会讲具体的实现例程,PCB layout等。

基于MSP430的触摸按键.doc
  • 希望楼主能够继续更新啊!!

  • 整理搜集了大量MSP430方面的参考设计和技术文献,大家可以根据需要进行下载。

    希望这些文献对大家的MSP430开发设计工作带来帮助!!!资料不断填充中。。。

    温馨提示:

    如果您有MSP430某方面的资料需求也可留言,我们将帮助您搜集!

    部分文件为KDH格式,请点击下载阅读器打开!

    --------------------------------------------------------------

    [最后修改于2012-08-01 10:21]

    LCD模块SMG12864与MSP430的接口及应用.pdf(该附件已经被下载92次)

    MSP430F149简易数字频率计.pdf(该附件已经被下载86次)

    MSP430F449在超低功耗高精度雷达液位仪中的应用.pdf(该附件已经被下载61次)

    MSP430FE42X单相多功能防窃电电表方案.pdf(该附件已经被下载62次)

    MSP430x09x系列MCU在电动剃须刀中的应用.pdf(该附件已经被下载62次)

    msp430单片机在测试系统中的应用.pdf(该附件已经被下载62次)

    msp430单片机在铁路货车轴承磨合检测中的应用.pdf(该附件已经被下载53次)

    MSP430系列单片机及MSP430F449单片机在医疗仪器中的应用.pdf(该附件已经被下载63次)

    MSP430在冲击波测试系统中的应用.pdf(该附件已经被下载49次)

    MSP430在大量程浮子式液位计中的应用.pdf(该附件已经被下载52次)

    MSP430在三相电表中的应用.pdf(该附件已经被下载63次)

    WYS型管道气体多参数监测计量装置及故障处理.pdf(该附件已经被下载53次)

    便携式胰岛素泵的研制及其数据通信方案设计.pdf(该附件已经被下载51次)

    大型公共建筑门窗自动监控系统.pdf(该附件已经被下载54次)

    动式人体生理体征监测关键技术研究.pdf(该附件已经被下载59次)

    基于MSP43O的超低功耗电子密码锁设计.pdf(该附件已经被下载62次)

    基于msp430f149单片机的移动基站温控通风系统.pdf(该附件已经被下载56次)

    基于MSP430F149的RLC、频率及相位差测量仪的设计.pdf(该附件已经被下载75次)

    基于MSP430F149的低功耗测树仪.pdf(该附件已经被下载53次)

    基于msp430f149的手持式rfid读写器低功耗设计.pdf(该附件已经被下载62次)

    基于msp430f249单片机的usb接口设计.pdf(该附件已经被下载65次)

    基于MSP430F449单片机的掘进机器人悬臂转角检测.pdf(该附件已经被下载48次)

    基于MSP430F449的电子血压计设计.pdf(该附件已经被下载65次)

    基于MSP430F449的新型智能流量计的设计与开发.pdf(该附件已经被下载57次)

    基于MSP430F1611的无线传感器网络终端的设计与实现.pdf(该附件已经被下载63次)

    基于msp430单片机的便携式数字倾角仪的研制.pdf(该附件已经被下载55次)

    基于msp430单片机的低功耗rtu设计.pdf(该附件已经被下载53次)

    基于msp430单片机的电话语音应答系统的设计及实现.pdf(该附件已经被下载60次)

    基于MSP430单片机的电子式水表设计.pdf(该附件已经被下载58次)

    基于MSP430单片机的高压电力设备温度在线监测系统.pdf(该附件已经被下载55次)

    基于MSP430单片机的高压开关柜温度在线检测系统设计.pdf(该附件已经被下载57次)

    基于msp430单片机的工程机械故障诊断系统.pdf(该附件已经被下载56次)

    基于MSP430单片机的光纤旁路保护器的实现.pdf(该附件已经被下载52次)

    基于msp430单片机的皮肤病加热治疗系统的设计与实现.pdf(该附件已经被下载54次)

    基于msp430单片机的气象数据采集系统.pdf(该附件已经被下载54次)

    基于MSP430单片机的溶解氧测量仪.pdf(该附件已经被下载49次)

    基于msp430单片机的视觉检测系统运动平台的设计.pdf(该附件已经被下载52次)

    基于msp430单片机的数字式剩余电流保护器的研制.pdf(该附件已经被下载53次)

    基于MSP430单片机的太阳能电池自动跟踪阳光系统.pdf(该附件已经被下载77次)

    基于MSP430单片机的温度和瓦斯报警系统的设计.pdf(该附件已经被下载58次)

    基于MSP430单片机的原油含水率测定仪的设计.pdf(该附件已经被下载51次)

    基于MSP430单片机的远程抄表系统及智能网络水表的设计.pdf(该附件已经被下载64次)

    基于msp430单片机的直流电动机调速测速控制系统.pdf(该附件已经被下载62次)

    基于MSP430单片机的智能称重控制系统.pdf(该附件已经被下载57次)

    基于MSP430单片机地下车库通风控制系统设计.pdf(该附件已经被下载47次)

    基于MSP430的MIT—BIH心律失常数据库模拟信号源.pdf(该附件已经被下载54次)

    基于MSP430的便携式运动量及生理参数监测仪设计.pdf(该附件已经被下载54次)

    基于MSP430的超声波测距.pdf(该附件已经被下载67次)

    基于MSP430的高精度智能变送器研究与设计.pdf(该附件已经被下载49次)

    基于MSP430的光电微损法血糖监测系统设计.pdf(该附件已经被下载55次)

    基于MSP430的旅客列车报警系统设计.pdf(该附件已经被下载49次)

    基于MSP430的热能表温度的测量.pdf(该附件已经被下载55次)

    基于MSP430F149单片机的逆变器监控系统设计.pdf(该附件已经被下载57次)

    基于MSP430嵌入式系统的数字脉搏计.pdf(该附件已经被下载64次)

    一种适用于手持设备的MSP430单片机与A/D接口电路.pdf(该附件已经被下载64次)

    一种水声通信编码器的设计.pdf(该附件已经被下载48次)

    一种水声应答器电子系统的设计.pdf(该附件已经被下载53次)

    自动控制升降旗系统.pdf(该附件已经被下载46次)

    用MSP430F149单片机实现步进电机通用控制器.pdf(该附件已经被下载62次)

    用MSP430F149单片机实现的直流无刷电机控制器.pdf(该附件已经被下载56次)

    用MSP430F149设计低成本智能电力监测仪.pdf(该附件已经被下载52次)

    用MSP430F4270实现数字温度测试仪.pdf(该附件已经被下载56次)

    用MSP430实现太阳能交通信号控制机.pdf(该附件已经被下载45次)

    用MSP430实现斜率A/D转换的温度控制系统.pdf(该附件已经被下载56次)

    用VB实现PC机与MSP430单片机串行通信的研究.pdf(该附件已经被下载62次)

    用于测量印刷机套印误差的光电检测系统.pdf(该附件已经被下载39次)

    用于加速器控制的通用型TCP_IP-多串口协议转换器的研制.pdf(该附件已经被下载43次)

    由SA51和MSP430F1121组成的驱动控制系统.pdf(该附件已经被下载49次)

    油管输送射孔压力测试系统设计.pdf(该附件已经被下载46次)

    远程多对象温度监测系统的智能控制.pdf(该附件已经被下载44次)

    远程心电监测系统的研究与设计.pdf(该附件已经被下载45次)

    在MSP430F1611上实现周期图谱分析及校正.pdf(该附件已经被下载43次)

    战时生命体征实时监测系统设计.pdf(该附件已经被下载47次)

    直流屏电源监控与绝缘检测系统设计.pdf(该附件已经被下载41次)

    智能测试仪器和系统中Modbus协议的实现.pdf(该附件已经被下载46次)

    智能超声波测距传感器在测井仪中的应用.pdf(该附件已经被下载52次)

    智能仿生人工腿位置伺服控制系统的设计.pdf(该附件已经被下载41次)

    智能会议系统终端设备的设计.pdf(该附件已经被下载40次)

    数字传感器MPXY8020A与MSP430的接口设计.pdf(该附件已经被下载49次)

    数字温度传感器与单片机构成测温系统的探讨.pdf(该附件已经被下载53次)

    双组份高压聚氨酯发泡机温度控制系统的设计.pdf(该附件已经被下载39次)

    水利灌溉单片机控制系统的软件设计.pdf(该附件已经被下载44次)

    水下跟踪定位用接近觉传感器研究.pdf(该附件已经被下载46次)

    水质参数监测系统设计与实现.pdf(该附件已经被下载48次)

    胎心模拟器的研究与实现.pdf(该附件已经被下载43次)

    太阳能光伏发电系统控制器的设计.pdf(该附件已经被下载56次)

    提高电子血压计个体适应性检测能力的研究.pdf(该附件已经被下载44次)

    同步发电机励磁控制系统的单片机控制.pdf(该附件已经被下载53次)

    图形语言集成开发环境的研究与实现.pdf(该附件已经被下载43次)

    微功耗光功率计的研制与线性处理.pdf(该附件已经被下载48次)

    微控制器MSP430F149在烤箱控制系统中的应用.pdf(该附件已经被下载49次)

    微型超大容量数据采集存储测试系统设计.pdf(该附件已经被下载49次)

    温度监测系统中无线通讯部分的设计与实现.pdf(该附件已经被下载53次)

    温度湿度监控系统的设计.pdf(该附件已经被下载56次)

    温室环境因子智能监控系统的设计.pdf(该附件已经被下载53次)

  • 有没有链接?

  • 楼主最近刚好在做这个,谢谢分享,不过什么时候可以再更新啊,现在有点不知道从何下手,不是太了解,就不知道怎么写程序了

  • 望楼主早日更新啊

  • 楼主,该讲PCB layout了,还有分析例程,有海信液晶电视的触摸键程序么?分析一下

  • 楼主,再不更新,花要谢了

  • Jin Huang 说:

    楼主,该讲PCB layout了,还有分析例程,有海信液晶电视的触摸键程序么?分析一下

    他正在Dallas培训,忙的要命。

    海信液晶电视的触摸按键确实是使用MSP430来做的,只是在获得了按键结果后做了很多的分析,来确定是什么命令。

  • 不好意思,这几天再写一下后续的,大家不要着急。。。

  • 这个貌似现在应用的很多!

  • 早就该看一下了,终面的是后有相关的问题~没考虑仔细

  • 学习了

    希望楼主能够继续更新

  • 就是啊,楼主继续啊,我也在调试触摸按键,可是没有找到比较明白和简单的例程和资料介绍,我准备先调试比较器B,先震荡起来,按照说明配置了也不行啊!!

  • 大哥,给个链接好吗

  • 楼主 更新更新啥 期待啊

  • 很是期待,必须的支持

  • 楼主,以前有个LaunchPad加触摸屏,请问下有这个应用的源代码提供吗?或者拿出来分析下吧,我急求这个程序。谢谢

  • 科翔达电子有限公司 。宝华A718 主营 TI/BB MSP430系列价格优势,。如  MSP430F149IPM   14.3/PCS 量大可谈,本公司只做进口原装现货,。联系人刘小薇。83265235  13714492085 。欢迎QQ洽谈。406916891

  • 没有链接 如何下载?

  • 这个东西真心不错!

  • 多谢多谢,我真想看看^-^

  • 看看,谢谢分享!

  • 有没有其他系列的单片机啊,希望可以共享一下

  • 资料还能下么?

  • 我要想要,正在学习msp430F149呢。

  • 我们就先收下了,期待您的后续更新哦

  • TI最新的电容触摸方案CapTIvate的中文技术指南:

    CapTIvate™ 技术指南 - 简化版

  • 你好,我使用的是MSP430FR6972IPMR,现在碰到的是触摸按键乱跳的问题,请帮忙分析,谢谢!
    现象:
    在硬件设备连接上蓝牙的瞬间或者频繁操作蓝牙联动数据时,就异常触发TOUCH按键;
    分析:
    测试发现跟蓝牙的串口数据收发有很大关系,串口有数据收发时就会异常,屏蔽掉串口后测试就没有此问题;
    芯片的串口为什么会导致TOUCH触摸异常的原因,未知。
    可能的原因:
    串口频繁的中断导致用于TOUCH的两个定时器T2和T3采样异常;
    串口频繁的数据交互,TX,RX,导致TOUCH的频率检测收到干扰,或者其他的一些硬件干扰,比如,静电。
  • 希望大神能给出一些MSP430FR2633相关外设驱动的例程,比如USART、SPI、IIC等!
  • 您可以看一下 dev.ti.com/.../

    另外若有其他问题请重新发帖
  • 感谢分享,马克学习MSP430
  • 例程和PCB layout呢?
  • 430系列单片机,不能进行位操作,需要较强的逻辑能力,谢谢分享