This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
先大概介绍一下基于MSP430的触摸按键。有问题欢迎提出,后续会讲具体的实现例程,PCB layout等。
整理搜集了大量MSP430方面的参考设计和技术文献,大家可以根据需要进行下载。
希望这些文献对大家的MSP430开发设计工作带来帮助!!!资料不断填充中。。。
温馨提示:
如果您有MSP430某方面的资料需求也可留言,我们将帮助您搜集!
部分文件为KDH格式,请点击下载阅读器打开!
--------------------------------------------------------------
[最后修改于2012-08-01 10:21]
LCD模块SMG12864与MSP430的接口及应用.pdf(该附件已经被下载92次)
MSP430F149简易数字频率计.pdf(该附件已经被下载86次)
MSP430F449在超低功耗高精度雷达液位仪中的应用.pdf(该附件已经被下载61次)
MSP430FE42X单相多功能防窃电电表方案.pdf(该附件已经被下载62次)
MSP430x09x系列MCU在电动剃须刀中的应用.pdf(该附件已经被下载62次)
msp430单片机在测试系统中的应用.pdf(该附件已经被下载62次)
msp430单片机在铁路货车轴承磨合检测中的应用.pdf(该附件已经被下载53次)
MSP430系列单片机及MSP430F449单片机在医疗仪器中的应用.pdf(该附件已经被下载63次)
MSP430在冲击波测试系统中的应用.pdf(该附件已经被下载49次)
MSP430在大量程浮子式液位计中的应用.pdf(该附件已经被下载52次)
MSP430在三相电表中的应用.pdf(该附件已经被下载63次)
WYS型管道气体多参数监测计量装置及故障处理.pdf(该附件已经被下载53次)
便携式胰岛素泵的研制及其数据通信方案设计.pdf(该附件已经被下载51次)
大型公共建筑门窗自动监控系统.pdf(该附件已经被下载54次)
动式人体生理体征监测关键技术研究.pdf(该附件已经被下载59次)
基于MSP43O的超低功耗电子密码锁设计.pdf(该附件已经被下载62次)
基于msp430f149单片机的移动基站温控通风系统.pdf(该附件已经被下载56次)
基于MSP430F149的RLC、频率及相位差测量仪的设计.pdf(该附件已经被下载75次)
基于MSP430F149的低功耗测树仪.pdf(该附件已经被下载53次)
基于msp430f149的手持式rfid读写器低功耗设计.pdf(该附件已经被下载62次)
基于msp430f249单片机的usb接口设计.pdf(该附件已经被下载65次)
基于MSP430F449单片机的掘进机器人悬臂转角检测.pdf(该附件已经被下载48次)
基于MSP430F449的电子血压计设计.pdf(该附件已经被下载65次)
基于MSP430F449的新型智能流量计的设计与开发.pdf(该附件已经被下载57次)
基于MSP430F1611的无线传感器网络终端的设计与实现.pdf(该附件已经被下载63次)
基于msp430单片机的便携式数字倾角仪的研制.pdf(该附件已经被下载55次)
基于msp430单片机的低功耗rtu设计.pdf(该附件已经被下载53次)
基于msp430单片机的电话语音应答系统的设计及实现.pdf(该附件已经被下载60次)
基于MSP430单片机的电子式水表设计.pdf(该附件已经被下载58次)
基于MSP430单片机的高压电力设备温度在线监测系统.pdf(该附件已经被下载55次)
基于MSP430单片机的高压开关柜温度在线检测系统设计.pdf(该附件已经被下载57次)
基于msp430单片机的工程机械故障诊断系统.pdf(该附件已经被下载56次)
基于MSP430单片机的光纤旁路保护器的实现.pdf(该附件已经被下载52次)
基于msp430单片机的皮肤病加热治疗系统的设计与实现.pdf(该附件已经被下载54次)
基于msp430单片机的气象数据采集系统.pdf(该附件已经被下载54次)
基于MSP430单片机的溶解氧测量仪.pdf(该附件已经被下载49次)
基于msp430单片机的视觉检测系统运动平台的设计.pdf(该附件已经被下载52次)
基于msp430单片机的数字式剩余电流保护器的研制.pdf(该附件已经被下载53次)
基于MSP430单片机的太阳能电池自动跟踪阳光系统.pdf(该附件已经被下载77次)
基于MSP430单片机的温度和瓦斯报警系统的设计.pdf(该附件已经被下载58次)
基于MSP430单片机的原油含水率测定仪的设计.pdf(该附件已经被下载51次)
基于MSP430单片机的远程抄表系统及智能网络水表的设计.pdf(该附件已经被下载64次)
基于msp430单片机的直流电动机调速测速控制系统.pdf(该附件已经被下载62次)
基于MSP430单片机的智能称重控制系统.pdf(该附件已经被下载57次)
基于MSP430单片机地下车库通风控制系统设计.pdf(该附件已经被下载47次)
基于MSP430的MIT—BIH心律失常数据库模拟信号源.pdf(该附件已经被下载54次)
基于MSP430的便携式运动量及生理参数监测仪设计.pdf(该附件已经被下载54次)
基于MSP430的超声波测距.pdf(该附件已经被下载67次)
基于MSP430的高精度智能变送器研究与设计.pdf(该附件已经被下载49次)
基于MSP430的光电微损法血糖监测系统设计.pdf(该附件已经被下载55次)
基于MSP430的旅客列车报警系统设计.pdf(该附件已经被下载49次)
基于MSP430的热能表温度的测量.pdf(该附件已经被下载55次)
基于MSP430F149单片机的逆变器监控系统设计.pdf(该附件已经被下载57次)
基于MSP430嵌入式系统的数字脉搏计.pdf(该附件已经被下载64次)
一种适用于手持设备的MSP430单片机与A/D接口电路.pdf(该附件已经被下载64次)
一种水声通信编码器的设计.pdf(该附件已经被下载48次)
一种水声应答器电子系统的设计.pdf(该附件已经被下载53次)
自动控制升降旗系统.pdf(该附件已经被下载46次)
用MSP430F149单片机实现步进电机通用控制器.pdf(该附件已经被下载62次)
用MSP430F149单片机实现的直流无刷电机控制器.pdf(该附件已经被下载56次)
用MSP430F149设计低成本智能电力监测仪.pdf(该附件已经被下载52次)
用MSP430F4270实现数字温度测试仪.pdf(该附件已经被下载56次)
用MSP430实现太阳能交通信号控制机.pdf(该附件已经被下载45次)
用MSP430实现斜率A/D转换的温度控制系统.pdf(该附件已经被下载56次)
用VB实现PC机与MSP430单片机串行通信的研究.pdf(该附件已经被下载62次)
用于测量印刷机套印误差的光电检测系统.pdf(该附件已经被下载39次)
用于加速器控制的通用型TCP_IP-多串口协议转换器的研制.pdf(该附件已经被下载43次)
由SA51和MSP430F1121组成的驱动控制系统.pdf(该附件已经被下载49次)
油管输送射孔压力测试系统设计.pdf(该附件已经被下载46次)
远程多对象温度监测系统的智能控制.pdf(该附件已经被下载44次)
远程心电监测系统的研究与设计.pdf(该附件已经被下载45次)
在MSP430F1611上实现周期图谱分析及校正.pdf(该附件已经被下载43次)
战时生命体征实时监测系统设计.pdf(该附件已经被下载47次)
直流屏电源监控与绝缘检测系统设计.pdf(该附件已经被下载41次)
智能测试仪器和系统中Modbus协议的实现.pdf(该附件已经被下载46次)
智能超声波测距传感器在测井仪中的应用.pdf(该附件已经被下载52次)
智能仿生人工腿位置伺服控制系统的设计.pdf(该附件已经被下载41次)
智能会议系统终端设备的设计.pdf(该附件已经被下载40次)
数字传感器MPXY8020A与MSP430的接口设计.pdf(该附件已经被下载49次)
数字温度传感器与单片机构成测温系统的探讨.pdf(该附件已经被下载53次)
双组份高压聚氨酯发泡机温度控制系统的设计.pdf(该附件已经被下载39次)
水利灌溉单片机控制系统的软件设计.pdf(该附件已经被下载44次)
水下跟踪定位用接近觉传感器研究.pdf(该附件已经被下载46次)
水质参数监测系统设计与实现.pdf(该附件已经被下载48次)
胎心模拟器的研究与实现.pdf(该附件已经被下载43次)
太阳能光伏发电系统控制器的设计.pdf(该附件已经被下载56次)
提高电子血压计个体适应性检测能力的研究.pdf(该附件已经被下载44次)
同步发电机励磁控制系统的单片机控制.pdf(该附件已经被下载53次)
图形语言集成开发环境的研究与实现.pdf(该附件已经被下载43次)
微功耗光功率计的研制与线性处理.pdf(该附件已经被下载48次)
微控制器MSP430F149在烤箱控制系统中的应用.pdf(该附件已经被下载49次)
微型超大容量数据采集存储测试系统设计.pdf(该附件已经被下载49次)
温度监测系统中无线通讯部分的设计与实现.pdf(该附件已经被下载53次)
温度湿度监控系统的设计.pdf(该附件已经被下载56次)
温室环境因子智能监控系统的设计.pdf(该附件已经被下载53次)
Jin Huang 说:楼主,该讲PCB layout了,还有分析例程,有海信液晶电视的触摸键程序么?分析一下
他正在Dallas培训,忙的要命。
海信液晶电视的触摸按键确实是使用MSP430来做的,只是在获得了按键结果后做了很多的分析,来确定是什么命令。
楼主,以前有个LaunchPad加触摸屏,请问下有这个应用的源代码提供吗?或者拿出来分析下吧,我急求这个程序。谢谢
科翔达电子有限公司 。宝华A718 主营 TI/BB MSP430系列价格优势,。如 MSP430F149IPM 14.3/PCS 量大可谈,本公司只做进口原装现货,。联系人刘小薇。83265235 13714492085 。欢迎QQ洽谈。406916891