This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我使用的是launchpad msp430g2553 ,想用8bit的16bit的tlv5618 通过串口通信
中断里面是这么写的
{
set_cs; //DA要求cs高无效
count = (count++)%256; //正弦表累加
IE2 &= ~UCA0TXIE; //关中断,以免高位数据发完后中断
UCA0TXBUF = sindata_h[count]|0x40; 发送高位数据16位中最高4位是命令 sindata数据都小于0x0fff
clr_cs; //cs低有效
while(!UCA0TXIFG); //高8位发送完毕
UCA0TXBUF = sindata_l[count]; //发送低8位
IE2 |= UCA0TXIE; //开中断 发送完成后进入循环
}
DA 没有输出 检查各个端口波形看起来都正常。
软件模拟16bit spi 可以输出波形。
不用了 已经解决了 spi 的UCA0TXBUF 得到数据后不会立马发送 模拟的cs信号 需要加延时