This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MPS-GANG 编程控制的保险熔断的问题

我在使用MPS-GANG 程序写入器,通过程序控制进行程序写入,主要对这两个单片机进行进行程序写入MSP430 F6726,MSP430 G2755

因要和别的程序结合在一起,没有使用官方提供的免费写入程序。

该写入工具的位置:www.ti.com.cn/.../msp-gang

现在问题来啦。

一般情况下,写完程序后直接熔断保险丝,这两个IC就无法再次进行写入,这样没有问题,已经编程实现啦;

但实际情况我不想这样一气呵成,先写入程序,但不熔点保险,等我将产品完全测试完毕,再熔断保险(避免产品有问题也熔断,浪费芯片)。

请问,这样可以实现吗?熔断时,我不想再次写程序进去,仅仅熔断保险丝,多次试验都没成功,不知道大神有无这样用的?

1.这样是否可以实现?

2.怎样实现?

客户在催,已经着急不行,希望技术支持!